Quelles sont les nouveautés de Perception 6.42 ?

Profitez d’un environnement convivial qui vous fera gagner du temps ! Perception 6.42 apporte de nombreuses améliorations :

Quelques mots sur la version 6.42 :
Désormais, sur Perception vous pouvez distinguerez les lettres majuscules et minuscules dans la base de données formules (analysis). Si Perception ne peut assigner une voie ou un calcul, un « avertissement » (icône jaune) est alors indiqué. Cela peut se produire, par exemple, lorsque des enregistrements anciens sont chargés dans la nouvelle version 6.42.

Fonctions mathématiques temps réel pour la carte 1kV

Les utilisateurs de cette carte peuvent maintenant exécuter de nombreux calculs en temps réel  pour chaque voie. Pour cela, le programme crée des voies logiques de calcul.
Sur chacune des voies, il est possible de faire les calculs suivants :

  • Moyenne quadratique (RMS)
  • Minimum
  • Maximum
  • Moyenne
  • Crête à crête
  • Aire
  • Énergie

La nouvelle version du logiciel offre également deux options permettant de définir une fenêtre temps pour les calculs temps réel mentionnés ci-dessus. Pour cela, l'utilisateur peut définir avec précision la fenêtre de temps requise, par exemple en seconde.

La deuxième option est basée sur un algorithme qui a été développé pour cela, cet algorithme peut être utilisé pour trouver les passages à zéro du signal pour une voie et employer le résultat comme « Cycle-Detect » pour d'autres calculs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent calculer le RMS d'un courant ou d'une tension pour chaque demi onde (ou pour plusieurs) du signal.

Application “eDrive“

L'application « eDrive » est une nouvelle option dans Perception permettant les mesures sur les systèmes de transmission électriques. La nouvelle application facilite considérablement l’installation ou la préparation de vos mesures (« Set-up »). Elle tient compte également de l'affichage temps réel des valeurs mesurées, des calculs de puissance (« Live »), l'analyse et la reproduction de la mesure (« Review »).

La version 6.42 inclut unique la fonction « Set-up ». Les autres  « Live » et « Review » suivront dans la version 6.50 de Perception.

Perfectionnement du fonctionnement de l'enregistreur GEN2i

Les nouvelles caractéristiques suivantes sont disponibles dans la version 6.40 de Perception pour l'enregistreur GEN2i :

Commande à distance de « Start » et « Stop »

Cette fonction peut être activée pour démarrer et arrêter une mesure par l'intermédiaire d’un signal TTL. Cela peut être utile s'il n'y a aucun accès au GEN2i et si la mesure doit être pilotée à distance. Ceci permet également d’utiliser le signal de sortie d’une surveillance de valeur limite en tant que signal de démarrage de la mesure.

Cette fonction est seulement supportée par les cartes 1kV et d’enregistrement 16/32-voies. 

   

Choix de langue dans le tableau de bord du GEN2i

Il est maintenant possible de choisir la langue de Perception et de la changer dans le tableau de bord du GEN2i (interface utilisateurs avec écran tactile).

 

"Sensor importer" pour la base de données capteurs

L’option « Base de données capteurs » a été ajoutée Perception dans la version 6.30. La base de données capteurs permet aux utilisateurs de paramétrer rapidement, facilement et sans aucune erreur toutes les voies de mesure.

Mais s’il existe déjà une base de données capteurs dans un autre programme, personne ne souhaite recréer des centaines de capteurs dans Perception. Alors comment importer  les informations dans Perception ?

La fonction « Sensor Importer » est la solution en réponse à cette question. L'importateur capteurs « traduit » l'information existante du capteur et l'importe presque immédiatement dans Perception.

Amélioration de la base de données Formules (analysis)

La base de données Formules (analysis) distingue maintenant les lettres majuscules et minuscules. Par exemple, « u » peut maintenant être entré pour la tension au lieu de « U » sans aucun problème. Les conflits qui pourraient se produire quand des dossiers plus anciens sont chargés sont indiqués par une syntaxe de contrôle.

 

Enregistrement de voix

Il sera maintenant possible de faire des enregistrements de voix pendant les mesures pour documenter certains événements dans le dossier mesure. Cette possibilité facile à utiliser est maintenant disponible dans « Voice Recording ».

 

Logiciel d'acquisition de données Perception

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.