Quelles sont les nouveautés dans Perception 6.30 ?

Vous aussi, profitez des avantages offerts par les nouvelles fonctions de Perception 6.30 en termes de facilité d’utilisation qui vous permet de gagner du temps. Voici les nouvelles caractéristiques :

  • Base de données capteurs pour une configuration pratique des voies de mesure
  • Stockage des données indépendamment du PC grâce à une utilisation du protocole iSCSI
  • Assistant Formules – une sorte de « contrôle d'erreur » : en choisissant le mode de calcul désiré et en vérifiant en ligne si le résultat est valable
  • Cycles basés sur des algorithms
  • TEDS
  • Nouvelles langues disponibles : Portugais, Russe et Coréen

Base de données capteurs

La base de données capteurs offre aux utilisateurs deux fonctions essentielles :

  • La fonction «Drag and Drop» permet de régler commodément une voie de mesure: en choisisant le capteur à partir de la liste capteurs et de le glisser et le déposer sur la voie correspondante. Tous les paramètres de l'amplificateur exigés sont faits automatiquement.
  • Le capteur que vous utilisez n'a pas encore été stockée dans la base de données capteurs? Ce n'est pas un problème, en effet avec la fonction "Fiche capteur". En seulement quelques clics de souris, vous pouvez ainsi créer de nouveaux capteurs qui seront alors disponibles en permanence dans la liste capteurs. Notre conseil: Sauvegarder également les données d'étalonnage de votre capteur. Ainsi vous ne manquerez jamais la date du prochain étalonnage.

Assistant Formules

Choisissez le mode de calcul désiré et vérifiez en ligne si le résultat est crédible. La fonction "Creator"» également appelé « Formula Wizard" (Assistant Formules) offre deux fonctions essentielles qui augmentent sensiblement la facilité d'utilisation:

  • L'assistant vous guide par la création d'une nouvelle formule (calcul). Le mode de calcul désiré peut être choisi parmi une liste. Ensuite une requête est faite pour déterminer l'origine des grandeurs d'entrée exigées pour le calcul.
  • Utiliser la fonction «Pre-View» pour voir en un coup d'oeil le résultat de votre calcul. La commutation encombrante entre le mode saisie et la visualisation est désormais une chose du passé.

TEDS

Perception now supports automatic reading of TEDS sensor information provided that it is supported by the hardware (GEN DAQ board). This is currently true for the so-called 16- and 32-channel boards.

New languages available: Portuguese, Russian and Korean

Perception version 6.30 supports a total of eight languages. In addition to English, German, French, Chinese and Japanese, Korean, Russian and Portuguese have now been implemented as well. All languages are already pre-installed.  The desired language can be selected from the 'Preference Settings' menu. There is no need to reinstall Perception.

Logiciel d'acquisition de données Perception

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.