Pour mener à bien son opération, la FFS fait appel à Des-I-D, animée par Pierre Désarmaux, qui est plus particulièrement spécialisée dans le management de projets. La société intervient sur des projets à fort potentiel d’innovation et dans l’aide au management de projets complexes ou multi-compétence. La carrière dans l’entreprise Salomon-Amer du dirigeant et sa connaissance du milieu ont conduit la FFS à faire appel à Des ID.
Les choses sont allées rapidement, explique Pierre Désarmaux : « Nous avons commencé par élaborer le cahier des charges fonctionnelles, dans lequel les attentes de la FFS étaient bien précisées. L'application nécessitait de mettre en place des capteurs de force sur les poignées et de faire l'acquisition et le traitement des informations obtenues. Connaissant HBM de longue date, je savais que la société avait potentiellement la solution pour traiter l'ensemble du problème, du capteur au traitement des mesures. Nous l'avons alors impliquée dans l'élaboration du projet. HBM nous a proposé une solution technique bien adaptée et nous a mis en contact avec la société Astrym, à qui nous avons confié le développement de l'application d'acquisition ».
La solution HBM comprend des capteurs à jauges de contrainte, en version basse température, un système d'acquisition de données SoMat et le logiciel de dépouillement des mesures nCode GlyphWorks.
Dans cette affaire, le capteur a nécessité des développements spécifiques, explique Pierre Désarmaux : « Nous avons conçu avec le client, la FFS, puis développé et fait fabriquer, grâce également à Claude Nanjod, expert reconnu en mécanique de haute précision, un corps d'épreuve cylindrique sur mesure, qui vient s'insérer entre les poignées d'appui des skieurs et le bâti supportant ces poignées. Ces capteurs comportent chacun deux ponts de jauges collés afin de mesurer les forces exercées selon deux directions perpendiculaires. La difficulté a été de concevoir avec la connectique standard du marché des sorties axiales afin qu'il n'y ait pas de fils dans la zone du portillon de départ où se placent les skieurs et ainsi assurer l'intégrité du dispositif ».
L'effort sur les poignées au moment du départ est élevé, l'application a été conçue pour un effort global de 200 daN, soit 100 daN pour chaque poignée.
En termes d'acquisition, l'application de FFS est relativement simple, avec seulement 4 voies de mesure (deux capteurs sur chaque poignée), pas de grandes exigences métrologiques ni de grosses contraintes dynamiques. « Il y avait tout de même une contrainte importante : la station d'acquisition étant utilisée en montagne et en extérieur, appelée à être souvent déplacée, il fallait qu'elle soit compacte, fonctionne sur batterie et supporte les conditions d'un milieu hostile : froid, chocs, humidité, neige », explique Pierre Désarmaux. La Somat, capable notamment de travailler jusqu'à -20 °C, répondait bien à cette nécessité. Et ce d'autant plus qu'elle se décline dans un grand nombre de variantes et qu'il est possible d'adapter la configuration au plus près du besoin, petit ou grand, tout en offrant la possibilité d'extensions futures.