Huub : Développement des performances des tenues de bain Huub : Développement des performances des tenues de bain | HBM

Quand chaque centième de seconde compte

Huub Ltd. a mené une campagne de recherche récente afin de démontrer l'effet de frottement sur différentes tenues pour nageurs de compétition mondiale. Huub Ltd. a donc lancé son nouveau système de mesure de frottement M16, équipé de capteurs PW15iA de HBM.

Ce nouveau système de mesure de frottement M16 sera employé pour développer les performances des triathlètes mais aussi pour les nouvelles tenues de bain devant être approuvés par la FINA. Lors de la dernière application sous-marine mise en œuvre pour mesurer la force de propulsion d’un  nageur, il a été utilisé pour mesurer la force de poussée du nageur sur chacune des plaques de mesure.

Comme la performance se chiffre en centième de seconde pour le top 15 des nageurs séparés de seulement 0.10 seconde, les entraineurs et athlètes regardent de près tous les facteurs ou les solutions d’aide légales qui pourraient leur permettre d’améliorer les performances dans l’eau. Par exemple, les maillots de bain sont testés individuellement de manière à réduire le frottement ; c'est là où plonge Huub !

Système innovant pour mesurer les efforts de poussée

Construit à partir de son précédent système Measure Active Drag (MAD), ce dernier système propose au nageur une succession de plusieurs plaques d’appui qui sont fixées tout le long d’un portique tubulaire réglable. Ce portique est installé à 0.8 m en dessous de la surface de l'eau, de sorte que le compétiteur nageant le crowl puisse utiliser le système comme s’il poussait sur les marches d’une échelle. Chaque plaque de mesure est équipée d’un capteur étanche PW15iA de HBM qui permet ainsi de mesurer à chaque course la force de poussée du nageur. 

Dans la technologie des capteurs, c’est un fait bien connu que trop de masse entre la zone d’application de la force et le point de mesure peut créer un système masse-ressort avec une  fréquence propre basse. Mais si vous mettez le capteur au point où les forces sont appliquées, le signal mesuré est de bien meilleure qualité. C’est pourquoi, Huub recherchait un capteur à point d’appui central qui puisse mesurer uniquement la force appliquée indépendamment du point d'application de la force.

 

« Le meilleur équipement disponible »

« En plus de nous livrer un produit exceptionnel qui satisfait pleinement les demandes de la tâche, HBM a également fourni toute l’aide et le support pour travailler avec nous à chaque étape du projet afin de nous assurer d’avoir le meilleur équipement d’essai en natation au monde », explique Dean Jackson, Fondateur et Président de Huub Ltd.

“Notre société investissant dans le domaine des essais, il était important que nous choisissions le meilleur équipement disponible pour notre système M.A.D et c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers HBM.”

Dean Jackson, Fondateur et Président de Huub Ltd

 

Fondée en 2011, Huub.Ltd, concepteur et fabricant de tenue pour le triathlon s’attache à créer les meilleurs produits combinant à la fois la recherche, la science et la réalité. Grâce à la   richesse d’expérience acquise depuis plus de quatre décennies dans le domaine des sports de résistance, Huub devient le spécialiste technique et scientifique du triathlon, avec ses analyses hydrodynamiques des courses de natation.

Les performances peuvent atteindre des sommets mais en natation cela peut souvent exiger  des années d’entrainement, tant pour les compétitions en piscine que en triathlon. Dans les sports de haute compétition, l’écart entre le succès et la défaite peut se résumé à seulement quelques fractions de seconde mais les conséquences pour l'athlète peuvent être de l'argent à la place de l’or.