Articles, blogs et conseils techniques sur les essais de puissance électrique
Pour accèder à nos livres blancs, webinars et vidéos, il suffit de cliquer ! Enregistrez votre adresse e-mail et consultez dès maintenant toutes nos publications.
Publications Blog
5 conseils pour choisir l'analyseur de puissance adapté à
Les analyseurs de puissance sont des instruments multifonctionnels conçus pour mesurer le flux de puissance des systèmes électriques. Même si ces appareils de pointe sont utilisés pour de nombreuses applications et dans divers secteurs industriels, aucune solution universelle ne permet de répondre à chaque problématique liée à la mesure de la puissance. Découvrez les facteurs à prendre en considération pour choisir l'analyseur de puissance le plus adapté à votre application.
Blogpost : Introduction aux essais de puissance électrique
Les essais de puissance électrique offrent une analyse approfondie du comportement de l’onduleur, du moteur et du groupe motopropulseur électrique. Ce type d'essais peut se révéler relativement complexe et requiert un analyseur de puissance en temps réel capable de supporter un nombre de voies élevé, des variations de charge dynamiques, l'acquisition de données brutes et une analyse avancée. Les essais de moteurs électriques et d'onduleurs sont effectués dans les secteurs de l'automobile, des transports, du ferroviaire, de l'aérospatiale, des industries, de l'énergie éolienne et de la production d'électricité. Les domaines d'application types sont le moteur électrique de bateau, les chariots élévateurs électriques, les générateurs d'énergie éolienne, les voitures électriques ou hybrides, les trains grande vitesse, les pompes haute performance, les moteurs électriques d'Airbus A320, les onduleurs VF industriels, les moteurs industriels à courant alternatif multiphasé, etc.
Qu'est-ce qu'un analyseur de puissance ?
Un analyseur de puissance permet de mesurer le flux de puissance (w) d’un système électrique. Il s'agit du taux de transfert électrique entre une source d'énergie et un récepteur, d'où la définition alternative de puissance en énergie par seconde (J/s). La mesure du flux de puissance est un processus essentiel mais néanmoins assez rudimentaire qui peut être effectué très facilement grâce à un analyseur de puissance standard. Des systèmes plus avancés permettent de faire l'acquisition de signaux électriques et d'effectuer des calculs intégrés pour la réalisation d'analyses plus approfondies et plus complexes.
Livres blancs
Measuring Torque Ripple And Its Effects On Electric Power And Noise And Vibration
The electric motor has a very desirable torque speed curve because it can not only produce max torque at 0 speed, but across a wide range of speeds. While this ability creates new opportunities with the electric motor, it also creates some new challenges in comparison to internal combustion engines. One of these challenges is torque ripple, which has several implications including control, power output, noise, vibration, and durability. Torque ripple can be described as the variance of output torque as the motor rotates. This white paper will focus on the measurement of these signals and their implications for noise and vibration. The paper will also include examples from a couple of case studies which demonstrate the impact of torque ripple and its effects on NVH.
Download nowChallenges in Testing Electric and More Electric Aircraft Motor and Inverters
The HBM eDrive power analyzer has unique features which make it an ideal measurement system for developing and validating electric aircraft powertrain. The eDrive solution simplifies testing complexity, allows users to test more quickly and gives a high level of traceability to tests. It does this by recording continuous data for large numbers of electrical and mechanical channels, then processes the data in real time to conduct power and efficiency calculations
Download nowDynamic Motor Power Measurement Enables In-Vehicle Testing of EVs
In-vehicle testing provides engineers with a method to benchmark competitors’ vehicles, calibrate drivetrains, and validate the performance of the product. In the emerging electric vehicle market, electrical power measurements on motors and related power conversion circuitry are becoming necessary to perform an evaluation of a vehicle. Mobile power measurement was previously difficult due to the dynamic nature of the vehicle speed. However, unique features provided in HBM’s eDrive, a system for testing electric machines and drives, make mobile electrical power measurements possible in real-world operating environments
Download nowMeasuring the Parameters of a Transformer Equivalent Circuit Diagram
Used in many different applications, the transformer is one of the most important components in alternating current technology. It is used in electrical energy technology to transform between different voltage levels. To ensure efficient transmission of energy in this case, good efficiency and optimum utilization are required.
Download nowQualification et vérification des systèmes de batteries haute puissance
Avant qu'une batterie de traction soit lancée sur le marché, la qualification et la vérification de ces systèmes sont inévitables. Un banc d'essai approprié doit couvrir une plage de tension et de courant élevée ainsi qu'une dynamique élevée. Le banc d'essai doit être capable d'exécuter les tests nécessaires de manière à ce qu'ils soient orientés vers l'application.
Download nowCalculs de puissance électrique avec le logiciel Perception
Les calculs précis et rapides de puissance électrique sont requis pour les essais et les évaluations de transmissions électriques pour véhicules hybrides et électriques. Cet article rappelle tout d’abord les paramètres de puissance clés avec illustration via quelques exemples.
Download nowCartographie des rendements et pertes d’un moteur AC
L’intérêt croissant pour les économies d’énergie pousse les industriels à se tourner vers les moteurs électriques plus efficients. Les machines électriques sont donc devenues un sujet important pour de nombreuses industries incluant : la production d'électricité, le chauffage & refroidissement, le transport et les appareils ménagers.
Download nowDétermination du flux magnétique des moteurs à aimants permanents en utilisant simplement le GEN3i Data Writer
Lorsqu'un nouveau prototype de moteur doit être analysé rapidement, l'identification des paramètres des moteurs à aimants permanents est indispensable. L'identification des paramètres peut être effectuée à travers - des tests compliqués : en utilisant un onduleur et une machine d'entraînement - ou en utilisant des méthodes plus simples qui ne nécessitent ni onduleur et ni moteurs d'entraînement.
Download nowMesures de puissance sur un moteur à 6 phases
L’évaluation et la caractérisation de transmissions électriques et de leurs stratégies de contrôle associées, dans les domaines de l’industrie et de la mobilité, requièrent des mesures précises et très dynamiques.
Download nowMesures de puissance sur un convertisseur de fréquence avec notre logiciel Perception
Des mesures de puissance précises et très dynamiques sont requises pour la caractérisation et l’évaluation des transmissions électriques que ce soit pour les applications industrielles ou pour les véhicules hybrides ou électriques. Afin d’évaluer les résultats des mesures, le mode de fonctionnement des composants de la transmission doit être pris en considération.
Download nowMesure de la position du résolveur grâce à notre enregisteur de transitoires Genesis HighSpeed
Le résolveur est une machine électrique qui est utilisée de manière intensive dans les transmissions de moteurs synchrones pour mesurer la position du rotor qui est nécessaire pour l'algorithme de contrôle du moteur. En raison de sa robustesse, le résolveur est souvent employé dans les environnements difficiles notamment lorsque le moteur électrique est soumis à des contraintes mécaniques et des vibrations telles que les applications automobiles et aérospatiales.
Download nowCalcul du champ de vecteurs et du couple magnétique d'entrefers sur les moteurs asynchrones à l’aide de Genesis HighSpeed et Perception
Les enregistreurs graphiques Genesis HighSpeed de HBM sont particulièrement adaptés pour les mesures sur les moteurs asynchrones alimentés par convertisseur de fréquence. Grâce à leur conception modulaire ces appareils permettent l’acquisition, à haute vitesse d’échantillonnage, d’un nombre indifférent de voies.
Download nowCalcul et représentation de mesures électriques sous forme de vecteurs dimensionnels avec le logiciel Perception d’HBM
Dans le domaine des systèmes de conversion d’énergie électrique, tels que les transformateurs ou moteurs inductifs, les vecteurs dimensionnels sont fréquemment utilisés pour la représentation simplifiée et claire de quantités électriques mesurées. Des informations additionnelles, touchant au mode d’opération de ces convertisseurs d’énergie, peuvent être déterminées si les vecteurs dimensionnels, fonction du temps, sont représentés dans un plan complexe. .
Download nowMeasurement of Symmetrical Components in Three-phase systems
The growing proportion of renewable energy requires these energy producers to also achieve high reliability and defined behavior in critical operating situations. The symmetrical components method can be used to assess and evaluate the operating points of renewable energy producers.
Download nowShort-Circuit Tests of High-Performance Traction Batteries Using Non-Linear Current Sensors
Qualifying the circuit breakers and fuses of high-power traction batteries requires the ability to measure currents in the range of a few kiloamps. It also calls for the ability to measure currents of a few amps precisely and with high dynamics. This report introduces a specially developed non-linear current sensor (NLCS) and explains measurement and analysis using the Genesis HighSpeed data recorders.
Download now