Migliori risultati portano a una maggiore efficienza

Il futuro appartiene agli azionamenti elettrici. La trasmissione elettrica, comprensiva di un inverter e un motore elettrico, deve diventare sempre più efficiente.

I metodi standard per le prove prestazionali e le misure del rendimento degli azionamenti elettrici, però, spesso forniscono risultati inadeguati.

Grazie alla soluzione HBM eDrive testing, le macchine e gli azionamenti elettrici possono essere analizzati in modo più efficiente. 

Una valutazione precisa delle prove di efficienza sulle trasmissioni elettriche

L'innovativa soluzione eDrive testing di HBM consente l'acquisizione sincrona, dinamica e continua dei segnali meccanici ed elettrici, nonché la loro analisi live.  Essa è costituita da:

La soluzione eDrive testing, oltre a essere un'efficiente convertitrice di energia, acquisisce i dati grezzi tramite i quali gli sviluppatori possono effettuare analisi dettagliate in tempo reale, ovvero proprio durante le misure effettuate per determinare le potenze attive e reattive. Gli sviluppatori possono effettuare ulteriori analisi, ancora più efficienti:

  • frequenza fondamentale e di commutazione
  • momento del traferro
  • slittamento
  • perdite del ferro
  • andamento del controllo

Cosa dicono i nostri clienti

"La soluzione migliore fra quelle oggi disponibili …"

"Un sistema di acquisizione, un oscilloscopio e un analizzatore di potenza. Si possono misurare anche temperature e dati meccanici, vettori spaziali e trasformate dq0."


Standard approaches deliver poor results

To measure the efficiency of electric motors, power analyzers traditionally have been used on the motor input, and torque transducers traditionally on the motor output. The energy loss is the difference between the electrical power and the resulting mechanical power generated by the electric motor.

However, this method does not allow for statements about the causes of the energy loss. It is the raw measurement data from basic research, not the final results that provide important insight into the process so developers can make the motors more efficient.

In addition, testers often use measurement devices from different manufacturers, and these devices must be laboriously synchronized before a test. This frequently leads to measurement errors. Moreover, highly dynamic power measurements with more than 50 measurements per second are also technically difficult. 

Flusso continuo di dati grezzi per verifica e analisi

Per un miglioramento profondo delle trasmissioni, motori e generatori elettrici, è necessario uno strumento finalizzato alla raccolta dei dati. Un misuratore di potenza può determinare l'efficienza ma non è in grado di analizzarla e contribuire al suo miglioramento perché i dati sono già compressi.

La soluzione HBM eDrive salva continuamente tutti i dati rilevanti - comprese correnti, tensioni, coppie, velocità rotazionali e perfino temperature del motore - in un sistema integrato ad alta risoluzione. Inoltre, durante la misure, vengono mostrati i valori efficaci (RMS) in tempo reale - insieme alle potenze attive, apparenti e reattive - proprio come fa un misuratore di potenza.

Inoltre, con l'utilizzo delle potenti funzioni matematiche e della banca dati formule di cui la soluzione eDrive è dotata, svolge le analisi (che prima richiedevano pacchetti matematici separati) direttamente nel sistema di misura. Quest'integrazione permette agli utenti di risparmiare tempo, migliorare la flessibilità e ridurre il rateo di errore.

Test e analisi di motori

Il database delle formule della soluzione eDrive consente di valutare rapidamente e direttamente i dati rilevati dal motore elettrico e dal generatore. Due semplici misure, no-load e short-circuit, in combinazione con formule già incorporate rendono più facili la determinazione dello schema elettrico equivalente e altri compiti.

Applicando le relative formule ai dati grezzi, la soluzione può calcolare parametri complessi direttamente nel sistema, fra i quali:

  • Air-gap moment
  • Starting torque
  • Slip
  • Cogging torque
  • Starting or armature currents
  • Molte altre caratteristiche direttamente nel sistema

Tecnologia di misura premiata come vincitrice

Nel 2015, la soluzione HBM eDrive testing ha ricevuto il prestigioso science transfer award della fondazioneSteinbeis.

Con questa motivazione: il know-how universitario è stato trasferito in questa soluzione di test e misura in modo esemplare.

 

Recommended Articles

Avete domande? Contattateci subito!

Chiedete ai nostri tecnici e commerciali la dimostrazione gratuita della soluzione Prove eDrive di HBM. 

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.