Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed e/o Perception Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed DAQ e Perception | HBM

Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed e/o Perception

Il sistema di acquisizione dati Genesis HighSpeed e il software Perception sono strumenti molto potenti per le misurazioni ad alta velocità. Possono essere integrati nell’ambiente esistente e utilizzati come si desidera, selezionando una delle numerose opzioni di interfacciamento qui di seguito: GEN DAQ API, EtherCAT Interface, PNRF Reader Toolkit, Perception Remote Control, Perception Custom Software Interface (CSI).

 

GEN DAQ API

L’interfaccia di programmazione GEN DAQ API viene utilizzata per controllare da remoto l’hardware GEN DAQ direttamente dal software di controllo in uso. È possibile caricare e salvare le impostazioni degli strumenti, modificare le impostazioni di base come la frequenza di campionamento e controllare l’acquisizione. Furthermore, calculated results such as maximum values, RMS values, or power values can be transmitted with up to 2000 result blocks/s.

GEN DAQ API si basa sugli standard di comunicazione di rete JSON-RPC 2.0. Il codice sorgente fornito da HBM può essere compilato su molti sistemi operativi diversi. Per consentirne un facile utilizzo in ambiente Microsoft®.NET, viene fornito anche un dll .NET gestito. È inoltre disponibile un file help completo per spiegare i messaggi di interfaccia offerti in questa API.

EtherCAT Interface

L’opzione Interfaccia EtherCAT del mainframe GEN DAQ viene usata per trasmettere risultati computati in tempo reale a un sistema mainframe che funziona da master EtherCAT. In questo modo, GEN DAQ funge da “elaboratore di numeri” che riceve dati grezzi in entrata (tensione e corrente, ad esempio) e invia risultati computati (valori rms, potenza ed efficienza) ai sistemi di automazione.

Il trasferimento può avvenire in modalità statica o dinamica ed è possibile generare un file ESI. È inoltre possibile inviare fino a 240 risultati con una frequenza di aggiornamento pari a 1 kHz. La latenza dei risultati è inferiore a 1 ms. L’interfaccia EtherCAT di GEN DAQ è stata testata con esito positivo da alcune aziende leader nel campo dell’EtherCAT:

 AVLPuma
 BeckhoffTwincat
 IntestInova
 KRATZER AUTOMATIONPAtools
Kristl & SeibtTornado
 König PAEtherCAT Studio
 MAHAMAHA RT
 National Instruments VeriStand
 FEVMorphée
ZF Prüfsysteme MODAS

Per informazioni dettagliate sull’interfaccia EtherCAT, potete consultare i manuali dei mainframe GEN3t, GEN7tA e GEN17A, disponibili nella sezione “Download manuale” qui di seguito.

Interfaccia CAN 2.0/CANFD

L’opzione con interfaccia CAN 2.0/CANFD dei mainframe Genesis HighSpeed è usata per trasmettere in tempo reale i risultati calcolati a un sistema di automazione. In questo modo, il DAQ Genesis HighSpeed funge da “elaboratore di numeri” che acquisisce dati grezzi (come tensione e corrente) e invia risultati calcolati (come valori rms, potenza e efficienza) al sistema di automazione.

La velocità massima di acquisizione dati è determinata dal mainframe Genesis HighSpeed, ma può essere limitata dalla velocità del bus, dal carico del bus o dalla lunghezza dei cavi. Il DAQ Genesis HighSpeed può inviare fino a 240 risultati con un tasso di aggiornamento di 500 Hz, a patto che il bus lo consenta.

Il DAQ CAN 2.0/CANFD Genesis High Speed è disponibile solo per i mainframe GEN2tB, GEN7tA, e GEN17tA..

Perception Remote Control

Il Perception Remote Control viene utilizzato per controllare da remoto il software Perception (e l’hardware GEN DAQ) dal software di controllo. Questa interfaccia consente inoltre di recuperare i dati in tempo reale e i risultati computati (con una frequenza limitata). Tutte le funzioni principali di Perception possono essere controllate da remoto, comprese tutte le impostazioni hardware principali, come ad esempio il controllo dell’acquisizione.

Il Perception Remote Control si basa sugli standard di comunicazione di rete DCE/RPC (Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls). Il codice sorgente fornito da HBM può essere compilato su molti sistemi operativi diversi. Per consentirne un facile utilizzo in ambiente Microsoft®.NET, viene creata un’interfaccia COM in aggiunta all’interfaccia di base DCE/RPC. È inoltre disponibile un file help completo per spiegare i messaggi di interfaccia offerti in questa API. Sono inoltre disponibili diversi file di esempio per facilitare l’uso di programmazione RPC, programmazione COM e LabView / Diadem.

Confronto tra le diverse capacità di trasferimento dati

 

EtherCAT

CANFD Out

GEN DAQ API

Perception Remote (RPC)

Remarks

Calculated Result Transfer

Yes

Yes

Yes

Yes

 

Raw Data Transfer

Yes

No

No

No

Raw data file (PNRF) is stored in Genesis HighSpeed mainframe or Perception PC and can be accessed after stop of recording

Timing

Real time

Semi real time

Real time

Live

CANFD behavior depends on bus load; best with point to point

Latency

1 ms

1 ms plus bus load caused delay

1 ms plus bus variance

Several ms, unpredictable

CANFD and GEN DAQ API can be tuned to be „live“ (and close to real time) by point to point connection

Max. Speed
(result blocks/s)

1000

1000

2000

20

 

Max. block size
(results/block)

240

240

240

All available
RT-FDB results

All results in the block are from the same timestamp

Available for:

GEN3t 
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

GEN2tB 
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

All „t“ mainframes

All mainframes

 

Perception Custom Software Interface (CSI)

L’interfaccia Perception Custom Software viene usata per estensioni del software all’interno del software Perception, aggiungendo fogli utente CSI, funzioni di automazione personalizzate e funzioni di analisi estese. Anche l’interfaccia utente può essere completamente personalizzata tramite l’interfaccia CSI.

L’interfaccia CSI ha accesso a tutti i componenti di Perception: Avvio/Stop/Pausa e Trigger, Start Manager, Sistema Acquisizione, Impostazioni Hardware, Display, Contatori, Tabelle utente, Formule, Calcoli, Data Manager, Fonti dati, Variabili utente, Notifiche, Log in, Funzioni di conversione, Azioni di automazione, Sheet Manager e altri. Include anche un modello di foglio Windows C# de un codice esempio per C#. Può essere utilizzata con tutti i linguaggi che supportano Microsoft®.NET 4.

PNRF Reader Toolkit

Il PNRF reader toolkit viene usato da HBM per leggere e scrivere dati sul file PNRF. Per questo motivo, viene costantemente aggiornato e migliorato. Può essere integrato in qualsiasi software di analisi per leggere direttamente i file PNRF, senza necessità di esportazione o conversione.

Molti pacchetti di analisi hanno questo software già integrato e possono quindi leggere direttamente i dati PNRF. Questi pacchetti includono LabView, DiaDem, FlexPro, Famos, GlyphWorks, jBeam, Dynaworks e altri. Il PNRF viene fornito con un’interfaccia COM e un esempio di programmazione in VisualBasic, C# e C++.

Download per l’interfacciamento con Genesis HighSpeed

EtherCAT

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API C source archive (*.gz format)

Archive containing examples, help file and required source code for the ‘C’ interface.

08/20204.01 MB
GEN DAQ API Installer for Windows

Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API.

09/20238.54.232485 MB
GEN DAQ API Installer for Windows 03/20258.807 MB

PNRF Reader Toolkit

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

PNRF Reader Toolkit - User manual

PNRF Reader User manual

07/20091.12 MB
PNRF Reader Toolkit- MATLAB example manual

PNRF Reader Example manual on how to read PNRF data files into MATLAB

317 KB
PNRF Reader Toolkit - Training material

PNRF Reader Training material documentation and code examples

11/20214 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.28.222007 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.30.222037 MBRelease Notes
Export PNRF Applic. - User Manual 368 KB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

01/20238.40.230097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

05/20238.48.231097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

09/20238.54.232487 MBRelease Notes
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

07/20248.707 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

07/20248.7013 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

10/20248.7213 MB
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

03/20258.807 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

03/20258.8011 MB

Perception Remote Control

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

Perception Remote control - Data Sheet 265 KB
Perception remote control using LabVIEW - User Manual 10/20121.2MB1 MB
Perception remote control using DIAdem - User Manual

Perception RPC using DIAdem

10/20151.0MB958 KB
Perception remote control using LabView Demo source code

LabView source code of the Perception remote control Demo

06/20191 MB
Perception remote control using LabView Demo

LabView Demo program using the Perception RPC interface

06/2019144 MB
Perception Remote Control RPC Demo

Simple Perception RPC demo program

06/20191.3.191691 MB
Perception Remote Control RPC Demo Source code

C# source code of the Perception RPC Demo

06/20191.3.19169617 KB
Perception remote control using MATLAB - User manual example files

Perception RPC using MATLAB example code

06/201926 KB
Perception RPC/COM Interfaces Helpfile

Programming Help file Perception RPC/COM interfaces

06/20197.40851 KB
Perception Matlab® Remote Control - User Manual 244 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo Source Code

C# source code for the Perception RPC ePower demo program

09/20202.0.20251671 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo

Simple Perception RPC ePower demo program

09/20222.1.222522 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

09/20238.545 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

03/20258.806 MB

Perception Custom Software Interface (CSI)

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI - Data Sheet

Perception CSI specifications

12/2011120 KB
Perception CSI training - Data Sheet

Perception CSI training specifications

12/20112 MB
Perception CSI How to get started

This document describes what you need to create your own Perception CSI extensions.

05/201965 KB
CSI Examples

Examples used in the CSI Programming User Manual

09/20206.0678 KB
Perception Help File

Perception Programming Interfaces Help file

05/2019201921 MB
Perception CSI Sheet Project Template.vsix

Perception CSI Sheet template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.0116 KB
Perception.ScriptAction.Template.vsix

Perception CSI script action template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.076 KB
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

03/20205.03 MB
Perception CSI 64-bit 01/20238.40.230092 MB
Perception CSI 64-bit 05/20238.48.231092 MB
Perception CSI 64-bit

Perception CSI 64-bit Windows Installer

03/20258.801 MB
Perception CSI

Perception CSI Windows Installer

03/20258.8028 MB

Perception Custom Software Interface (CSI): Examples & Trial Versions

Titolo

Descrizione

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

436 KB
Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

427 KB
Word Organizer Demo Files

Demo files which can be used by the Perception Word Organizer

11/20101.01 MB
Perception CSI Extension - Datasources ASCII Export - User manual 06/20091.0445 KB
Harmonic Analysis Sheet- User manual

User manual Harmonic Analysis Sheet

06/20204.02 MB
Time Markers Table User Manual

User manual Time Markers Sheet

06/20111.01 MB
Calculator Sheet User Manual

User manual Calculator Sheet

06/20223.0916 KB
Word Organizer Sheet User Manual

User manual Word Organizer

06/20222.0874 KB
Log File Reader User Manual

User manual Log File Reader

06/20222.01 MB
Perception CSI Extension - Seismic Measurement - User manual 06/20221.11 MB
Calculator Sheet Trial Version

Calculates and displays statistical information of recorded data. Alarm levels can be used to color individual calculated results

06/20223.42 MB
Time Markers Table Trial Version

Shows all time markers including triggers in a table. Can be used for navigating in Perception Display to specific trigger.

06/20222.12 MB
Perception CSI Harmonic Analysis Sheet Trial Version

Calculate the amplitude of the harmonic components of a periodic signal using the Fourier series.

06/20224.111 MB
Log File Reader Trial version

Reading back Perception Logged data into a Perception User Table. The data can be filtered and the layout can be adjusted

06/20222.12 MB
Word Organizer Sheet Trial Version

Create a new Word or PDF report by assemble existing Word documents generated during a recording. Also bitmaps or richtext files can be added

06/20222.12 MB
Drop-down functions User manual 08/20221.0368 KB
Perception STL Verification Sheet

Sheet works with Perception 8 or later and explains the working of the STL formulas. The sheet can be used to verify the STL calculations on user data.

03/20233.74 MB
Perception CSI 64-bit 09/20238.54.232482 MB
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.