Healthtech: pèses personnes fonctionnant
La nouvelle gamme Healthtech équipée des capteurs de pesage HBM
Healthtech, le plus grand fabricant de pèses personnes fonctionnant avec des jetons, lance trois nouvelles machines utilisant les capteurs de pesage PW10 de HBM. La précision est améliorée, la conception est meilleure et les coûts de fabrication sont réduits.
Healthtech, le plus grand fabricant de balances à jetons de Grande Bretagne, lance trois nouvelles machines utilisant équipées des capteurs de pesage PW10 de HBM. Ces capteurs permettent d’améliorer la précision des balances tout en obtenant une meilleure conception et en réduisant les coûts de fabrication.
La gamme comporte les modèles Datum, Fulcrum et Bio Monitor qui ont été lancés pour renouveler le stock existant de l’entreprise avec quelques 1.500 machines fonctionnant en Grande Bretagne dans les gymnases, les centres de loisirs, les magasins et les pharmacies. Les nouveaux modèles peuvent mesurer un certain nombre de paramètres relatifs à la santé comme le poids, l'index de masse du corps et la taille. Le Bio-Moniteur vérifie également la tension artérielle des personnes. Les clients peuvent enregistrer leurs données personnelles de santé sur une carte semblable à une carte de crédit.
Healthtech a choisi le capteur de pesage PW10 de HBM de portée 250 kg pour tous les modèles. Celui-ci donne aux machines une précision nominale de 100g bien que la gamme soit résolue électroniquement, en employant des techniques de moyennes, dans les intervalles de 10g pour le calibrage.
La taille de la plate-forme est un critère de conception important puisqu'un éventail d'individus, y compris des vieillards et des handicapés, utilisent ces balances. La conception des machines a été simplifiée parce que les capteurs de pesage PW10 de HBM admettent un facteur de sécurité en surcharge. Cela a permis aux concepteurs d'enlever une butée d’arrêt qui était employée sur les modèles plus anciens pour empêcher des dommages mécaniques pouvant être provoqués par des charges très lourdes sur la plate-forme.
Puisque le capteur de pesage HBM est imperméable à l'eau, il a également augmenté la fiabilité des machines. C'est aussi parce que plusieurs de ces machines sont employées dans la vente au détail, comme dans la chimie, où les sols sont régulièrement lavés et où l'entrée de l'eau dans la plate-forme peut endommager le capteur standard.
Healthtech a développé son propre logiciel pour les machines permettant aux dispositifs fait sur mesure d'être inclus en plus de l'offre standard. Ceux-ci incluent une caisse enregistreuse des sommes collectées et un dispositif d'alerte qui indique aux opérateurs lorsque la caisse doit être vidée. Les pèses personnes peuvent être conçue en n'importe quelle couleur de manière répondre à l’identité de corporation des clients.