Essais de structures en béton sur une installation expérimentale intelligente et flexible
Le laboratoire Aarhus University School of Engineering Concrete Laboratory, de la ville danoise Aarhus mets à disposition des installations expérimentales pour les étudiants ingénieurs. Comme le nombre d’étudiants croit sans cesse et que la demande de places dans le laboratoire augmente également, le laboratoire a besoin d’avoir plus de flexibilité et doit collecter les données de mesure d’une façon plus intelligente pour effectuer aussi beaucoup plus d’expérimentations. HBM leur a fourni des équipements de mesure comprenant cinq modules QuantumX MX840A et une gamme de capteurs différents, tous répondant aux exigences de ce laboratoire d’essais de pointe.
Le laboratoire à béton de l’école d’ingénieurs d’Aarhus est utilisé par de nombreux étudiants pour mener des expériences statiques et dynamiques sur des structures en béton. Aarhus University School of Engineering est une institution cadre pour tous les cours donnésà Aarhus. Le laboratoire a été agrandi pour permettre de recevoir le nombre sans cesse croissant d'étudiants.
Les expériences statiques sont menées sur différents types de structures et peuvent aller jusqu’à la rupture des poutres en béton armé traditionnel, mais aussi sur d’autres types de structures nécessitant parfois des équipements adaptés. Le laboratoire doit donc avoir tout l'équipement nécessaire et pouvoir l’utiliser facilement dans différents contextes et dans tous les types de configurations possibles. Ainsi les étudiants peuvent effectuer une grande variété d'expériences sans devoir investir dans divers autres types de matériel de mesure.
Flexibilité et utilisation universelle
Pour satisfaire son besoin en termes de système d'acquisition de données pour un grand nombre de capteurs, le laboratoire à béton a acheté cinq appareils MX840A de la famille des QuamtumX de HBM, ainsi que 24 capteurs de déplacement. Pour ce laboratoire, l'un des principaux avantages à utiliser le QuantumX MX840A pour l’acquisition de leurs données est que cet appareil accepte tous types de capteurs construits sur différentes technologies, que ce soient les capteurs de débit, les capteurs de force, les jauges de contrainte, les accéléromètres ou autre équipement de mesure.
Grâce à sa flexibilité, le QuantumX peut être utilisé unanimement pour toutes les nombreuses expériences du laboratoire. Un autre facteur essentiel dans le choix du MX840A est que cette électronique peut très bien être utilisée avec des capteurs provenant de fournisseurs différents. Jørgen Holm, ingénieur électronicien responsable de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire, explique :
"Le QuantumX MX840A répond à notre besoin avec son degré élevé de flexibilité en ce qui concerne son utilisation avec différents types de capteurs pouvant provenir de fournisseurs différents. Ce qui nous donne plus de liberté et cette grande souplesse offerte par le QuantumX, nous procure tout simplement une plus grande facilité pour recueillir un ensemble complet de données à partir d’une configuration expérimentale. »
Configuration facile de l'installation expérimentale
Pour les étudiants utilisant les installations du laboratoire, il est naturellement important que les configurations soient mises en place rapidement et facilement et que les expériences soient effectuées avec une très grande précision dès le départ. Ce qui est également demandé aux instruments de mesure.
"L’autre principale raison pour laquelle nous avons choisi le QuantumX MX840A est que c'est un système très intelligent, qui rend notre travail facile. Nous pouvons aussi calibrer l'équipement à l'aide de la fonction TEDS, ce qui signifie que nous pouvons l'utiliser avec tous nos équipements les plus modernes et nos équipements futurs. La configuration des installations expérimentales devient simple et précise" explique Jørgen Holm.
Une valeur sûre dans l'enseignement
Le laboratoire à béton avait l'expérience des systèmes d'acquisition de données HBM, puisqu’il utilisait déjà avec facilité l’appareil Spider8 et le logiciel Catman Easy, mais il estime que la nouvelle génération des systèmes d'acquisition de données QuantumX vaut bien cette mise à niveau :
"Nous utilisions auparavant des équipements HBM et alors que nous en avons toujours été satisfait, nous pouvons voir des améliorations significatives dans nos nouveaux boitiers QuantumX, à la fois sur le plan logiciel et sur les performances même du matériel. Il est maintenant beaucoup plus puissant que les systèmes d'acquisition de données précédents de chez HBM" explique Jørgen Holm.
En d'autres termes, le laboratoire voit le QuantumX comme une valeur sûre lorsqu'il s'agit de fournir les meilleures conditions possibles pour l’enseignement dispensé aux futurs ingénieurs.
Challenge
Le laboratoire à béton de Aarhus University School of Engineering a étendu son activité de manière à pouvoir recevoir un nombre important d'étudiants sans cesse croissant. Pour cela il avait besoin d'un équipement de mesure intelligent et flexible qui soit facile à configurer selon les besoins.
Solution
Le système d'acquisition de données QuantumX MX840A de HBM, qui permet à l'aide de la fonction TEDS de calibrer la plage de mesure à la fois des capteurs HBM et autres fournisseurs. Ce module de mesure offre ainsi au laboratoire une solution de mesure de pointe. L'appareil fonctionne avec le logiciel Catman de HBM.

Résultat
Le laboratoire a une grande confiance dans sa capacité de travailler avec les capteurs existant mais aussi de pouvoir envisager avec les capteurs du futur grâce à ce nouveau module de mesure. Il peut ainsi offrir aux futurs étudiants une installation de mesure à la pointe du progrès de pointe à la fois très précise et facile d'utilisation.