Pesage lourd de structures d'éoliennes
Ces dernières années ont vu apparaitre deux tendances importantes dans le développement des éoliennes dans le cadre de l’énergie alternative :
- La première concerne la migration des parcs éoliens terrestres vers l’offshore.
- La seconde est le développement de structures de plus en plus grandes qui doivent répondre à une demande nécessaire pour une utilisation en mer, de manière à satisfaire aux exigences requises en termes d’efficacité qui doit être sans cesse améliorée dans la génération des nouvelles énergies.
Le défi permanent des opérateurs est de pouvoir mesurer la masse totale de la structure de façon à pouvoir mettre à disposition tous les équipements adaptés de mise en place de l’éolienne sur le site comme les grues et navires de transport. Ainsi des retards d’installation peuvent être évités et des gains de coûts peuvent être réalisés. L’importance des moyens d’installation et les frais de location peuvent être des éléments significatifs à ne pas négliger.
L'organisation Global Wind Organization (GWO) a identifié quatre sous-types principaux en ce qui concerne la conception structurale d’une éolienne offshore. Il existe donc des structures Mono-pilier, Tri-pilier, Treillis et Tripode qui sont particulièrement appropriées aux conditions environnementales extrêmement sévères en milieu marin.
Service mesure complet chez HBM
HBM propose un service mesure complet pour les structures éolienne offshore construit sur l’équipement de capteurs de pesage C18 de capacités nominales pouvant aller jusqu’à 5 MN par peson. Ces capteurs possèdent une excellente répétabilité et sont en classe 0.5 selon la norme ISO 376 certifié par un certificat DAkkS.
Le service est assuré in-situ en très peu de temps et l’équipe du service HBM vérifie les calculs avant accomplissement. Plusieurs clients ont utilisé ce service HBM Heavy Duty Weighing Service et ont exprimé leur entière satisfaction.
Depuis les dix dernières années, HBM s’est profondément impliquée dans les projets d’éoliennes et a su être un partenaire privilégié dans une vingtaine de projets à grande échelle durant cette période.
Alpha Ventus, le premier parc éolien en Allemagne comporte six éoliennes construites avec une structure de type jacket et de six autres éoliennes avec une structure Tripode. HBM a été le principal acteur dans la recherche initiale des projets FINO et RAVE de Alpha Ventus qui a ouvert le chemin vers pour le premier parc éolien en Allemagne.
HBM est également participé à un démonstrateur Tripode pour l’éolienne Areva M5000 qui a été installée sur terre à Bremerhaven dans le nord de l’Allemagne.