Tracciabili
- Certificazione ISO 17025
- Tracciabilità diretta presso l’Istituto nazionale tedesco di metrologia (PTB)
- Valutazione periodica del laboratorio di taratura da parte di esperti indipendenti
Taratura della coppia con HBM: da 0,2 N·m a 400 kN·m
Il laboratorio di taratura HBM offre diversi vantaggi nella taratura del trasduttore di coppia:

Approfitta dei vantaggi offerti dai certificati di taratura con minima incertezza di misura, tracciabile direttamente secondo lo standard nazionale.

Ottimizza la valutazione dell’incertezza di misura con le reali caratteristiche del trasduttore anziché le specifiche sulla scheda tecnica.
Scelta di diversi standard di taratura:

Catena di misura o sensore? DIN 51309 per rispondere alle più alte esigenze oppure VDI/VDE 2646? La scelta è vostra. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza!
Vai al certificato di accreditamento
Per sapere tutto sul proprio sensore:
La calibrazione conforme a DIN 51309 richiede misurazioni con il sensore in tre diverse posizioni di montaggio. In altre parole, in ogni caso il sensore è ruotato di 120° nella macchina, per cui ad es. il trasduttore di coppia deve essere montato e smontato tre volte.
La calibrazione conforme a DIN 51309 e specificata nel certificato di calibrazione consente di ottenere le seguenti caratteristiche:
Inoltre, il certificato di calibrazione specifica l’incertezza di misura come definito in DIN 51309.
Questa calibrazione fornisce una prova garantita che il sensore di coppia in uso è uno strumento di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).
Valutazione di conformità: HBM individuerà se un sensore di coppia non rientra nei valori limite specificati sulla scheda tecnica.
Migliore rapporto prezzo-prestazione con tracciabilità garantita
La taratura tramite DAkkS-DKD-R 3-3 richiede la misurazione in un’unica posizione di montaggio (diversamente da ISO 376). Da questa taratura si ottengono le seguenti caratteristiche del sensore, che sono specificate nel certificato di taratura:
• Segnale di uscita preciso per ogni fase di taratura
• Valori dell’isteresi (errore di reversibilità) per ogni fase di taratura
• Ritorno allo zero
• Errore di linearità (deviazione potenziale del valore misurato dall’ultima approssimazione lineare).
Inoltre, il certificato di taratura specifica l’incertezza di misura. I dati sulla ripetibilità necessaria e sulla riproducibilità si basano sui valori statistici derivanti da tarature dello stesso tipo. Oltre ai prodotti HBM, il database comprende molti sensori di terzi.
Questa taratura è la prova che il sensore di forza è un’apparecchiatura di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).
Valutazione della conformità: nel caso un sensore di forza fosse al di fuori delle specifiche della scheda tecnica, HBM lo segnalerà.
HBM also offers a working standard calibration with individually selectable load steps.
The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate:
Our recommendation: We recommend calibration in accordance with VDI/VDE 2646 that, at the same price, provides you with more information about your torque sensor than the working standard calibration.
HBM offers the calibration of alternating torque in accordance with DAkkS-DKD-R 3-5.
The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate:
We will be happy to advise you.

Da 0,2 N·m a 20 N·m
Per la taratura di campioni di lavoro.
Incertezza della rappresentazione della coppia:
Incrementi di coppia: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

da 2 N·m a 200 N·m
Per DakkS e la taratura di campioni di lavoro.
Incertezza della rappresentazione della coppia:
Incrementi di coppia: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

da 5 N·m a 1000 N·m
Per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.
Incertezza della rappresentazione della coppia:
5 N·m - 1 kN·m : ±0,01 % del valore misurato
Incrementi di coppia: da 5 N·m a 1000 N·m con incrementi di 1 N·m.

da 50 N·m a 20 kN·m
Per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.
Incertezza della rappresentazione della coppia:
Incrementi di coppia: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

per taratura DAkkS e taratura working standard (di fabbrica). Macchina usata anche per lo sviluppo e la produzione corrente dei torsiometri HBM.
Gradini di carico: da 100 N·m a 25 kN·m in gradini da 100 N·m ciascuno.
Incertezza di misura della coppia (% del valore misurato):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%

per taratura working standard (di fabbrica). Macchina usata anche per la produzione dei torsiometri HBM.
Gradini di carico: da 500 N·m a 50 kN·m
Incertezza di misura della coppia (% del valore misurato):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %

da 3 kN·m a 400 kN·m
per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.
Incertezza della rappresentazione della coppia:
Incrementi di coppia: da 3 kN·m a 400 kN·m con incrementi di 1 kN·m.


Desiderate dare un occhiata ai nostri certificati di taratura? I facsimile dei certificati di taratura per tutte le grandezze di misura coperte dal laboratorio di taratura HBM si possono scaricare da questa pagina. I facsimile dei certificati di taratura sono disponibili in formato PDF.