Trasduttore di forza U10M per il banco prova autoveicoli VULCAN

Il Gruppo HORIBA è uno dei fornitori leader mondiali di sistemi di prova per autoveicoli. Durante lo sviluppo del banco prova per autoveicoli VULCAN, HORIBA ha affrontato una sfida molto particolare: come ottenere la massima precisione di misura della coppia - pur mantenendo un interessante rapporto prezzo / prestazioni?

I regolamenti internazionali sull'emissione dei gas di scarico specificano i cicli di percorso normalizzati che possono essere eseguiti sui banchi prova veicoli quali il "Vulcan" della HORIBA – allo scopo di evidenziare i modelli di prestazione, emissione e consumo degli autoveicoli. Il banco prova impiega i percorsi per simulare sollecitazioni realistiche quali le strade in salita, in discesa od in piano.

Banco prova veicoli VULCAN della HORIBA


Il banco prova VULCAN della HORIBA dispone di un solo motore per asse, localizzato fra i rulli di azionamento. Ne derivano degli alberi più corti e pertanto una migliorata risposta dinamica. La coppia dell'asse è misurata da un solo trasduttore di forza, il quale rileva la coppia di reazione impartita dal motore mediante una leva.

Il fattore chiave per ottenere risultati riproducibili è qui la più elevata precisione possibile di determinazione della coppia di azionamento. La precisione dell'intero sistema dipende dalle caratteristiche metrologiche del trasduttore usato, essendo la coppia il prodotto della forza per il braccio di leva. Se i risultati del trasduttore sono imprecisi, potrebbe essere invalidata tutta la valutazione del banco prova autoveicoli.

Di conseguenza HORIBA dava il pià alto valore alla massima precisione, ben oltre lo 0,1 % – e finalmente trovò la via al successo con una semplice ed intelligente modifica della procedura di misura. Oltre alle modifiche strutturali, il punto di svolta fu l'impiego del trasduttore di forza U10M.

Il trasduttore di forza U10M fu perfettamente accordato a questa applicazione, sfruttando vantaggiosamente la sua eccellente ripetibilità. L'U10M possiede un carico dinamico del 200 % della sua forza nominale ed opera affidabilmente con forze dinamiche fino al suo carico nominale. Costruito con materiale inossidabile e con grado di protezione IP67, il trasduttore U10M ha favorevolmente impressionato la HORIBA per le sue proprietà dinamiche, l'affidabilità e la precisione.

L'esempio dimostra che qualsiasi banco prova è tanto buono quanto è buona la tecnologia di misura in esso impiegata. La precisione e l'affidabilità dei risultati di misura provenienti dal trasduttore impiegato è decisiva per la significatività delle prove effettuate successivamente. Con la sua ampia gamma di prodotti, dal sensore all'elettronica di misura ed al software, la HBM offre soluzioni per tutti i diversi compiti e permette di ottenere i migliori risultati nei banchi prova.

Related Products

Sensori di Forza + Celle di Carico [N]
I sensori e trasduttori di forza HBM con tecnologia estensimetrica o piezoelettrica, misurano forze statiche e dinamiche, in trazione e compressione.

Trasduttore di Forza U10M

L'U10M è un trasduttore di forza per determinare forze statiche e dinamiche in trazione o compressione. Esso è disponibile con nove campi nominali di misura: 0... 1,25 kN; 2,5 kN; 5 kN; 12,5 kN; 25 kN; 50 kN; 125 kN; 250 kN e 500 kN. Mediante le numerose opzioni, a partire dalla versione a doppio ponte, alla selezione dei parametri di taratura e fino alla scelta del tipo di connettore, il trasduttore di forza U10M sia adatta in modo ideale a qualsiasi compito di prova.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.