Webinario: Prova di Fatica a Rotazione Flessionale Risonante sulle Tubazioni

 

Sovente, le tubazioni impiegate dall'industria offshore si guastano prematuramente a causa della fatica, specialmente nelle giunzioni. È percio essenziale l'accurata previsione della vita alla fatica di queste strutture.

Per la previsione della fatica, i più comuni metodi di caricamento sono quelli assiale, multipunto e rotazione flessionale risonante. Col metodo a rotazione flessionale  risonante, il tubo viene eccitato in un ambiente soggetto a pressione idraulica e viene utilizzata una massa rotante eccentrica che alterna la sua posizione, azionata da un motore elettrico di alta potenza. Ciò provoca una sollecitazione che si prolunga nel tempo. Discuteremo dei metodi per effettuare la misurazione di deformazioni, vibrazioni e spostamenti mediante la variazione della pressione dell'acqua durante i cicli di temperatura. Affronteremo anche le sfide concernenti il condizionamento dei segnali per tale configurazione, discutendo sul come combatterle. Inoltre, mostreremo come sia facile l'integrazione del software nella parte dell'applicazione relativa ai controlli ed in quella relativa all'acquisizione dei dati.

Il webinario originale si è tenuto il 25 Febbraio 2014 

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.