Lo sviluppo di nuovi veicoli, quali i veicoli di utilità, o la costruzione di veicoli agricoli è caratterizzata da cicli di sviluppo sempre più brevi e finalizzata ad ottenere una sempre maggiore produttività. Nel contempo, è in crescita il numero di varianti, come la richiesta di sicurezza e funzionalità.
Per continuare a trarre conclusioni attendibili circa la durevolezza, gli ingegneri sperimentatori odierni sono costretti a registrare sempre più dati di misura in un tempo sempre più breve. Dopo tutto, i dati di misura sono più importanti che mai per ottimizzare la progettazione. Ciò significa che i dati di carico dei veicoli e dei loro componenti devono essere registrati con la massima accuratezza ed affidabilità.
Tuttavia, a seconda del tipo di veicolo e dello scopo delle misurazioni, sono necessari differenti requisiti per la tecnologia di misura. Alcuni scenari:
- un trattore nelle distese polverose di un campo di grano, nel fango o sotto il calore più afoso,
- una gru da costruzione per grattacieli alti alcune centinaia di metri,
- una nave per rifornimento di oleodotti, esposta all'acqua ed alle intemperie,
- un autocarro per il trasporto di materiale estratto da una miniera,
- un automobile sottoposta a prove invernali ed estive, a Nord del Circolo Artico o nel deserto del Nevada.
In tutte queste applicazioni, i sistemi di acquisizione dati specializzati come il SomatXR della HBM mostrano la loro forza: una struttura robusta e flessibile, in grado di adattarsi al meglio ai più diversi compiti di misura.