Considerando l'ampia gamma di possibilità per la misurazione della coppia, il metodo comprendente un torsiometro tarato presso la sede del costruttore con un'accuratezza specificata, la quale si riferisce ad una catena ininterrotta di documentazione di confronto del torsiometro con campioni primari, garantisce la sua tracciabilità.
Le misurazioni di precisione sono essenziali per determinare il rendimento e quindi soddisfare i rigorosi regolamenti ambientali per i motori marini. L'ottimizzazione dei motori marini si basa sulle misurazioni altamente accurate ed affidabili della coppia, oltre a consentire un significativo risparmio energetico, ed è in linea con i requisiti sempre più severi dei regolamenti internazionali, specialmente per i motori marini aventi elevata coppia nominale [1].
La coppia motrice viene semplicemente calcolata in funzione di questa accurata misurazione della coppia M fra il generatore ed il lato della trasmissione del meccanismo rotante e la velocità angolare ω, con la formula (1):
Solo l'accuratezza della coppia misurata consente il preciso controllo del sistema di azionamento meccanico. Ciò permette il monitoraggio dei motori a combustione (p. es. a multi-combustibile od a gas) allo scopo di garantirne il funzionamento entro la loro finestra operativa ottimale, aiutando così ad evitare battimenti, ingolfamenti, sovraccarichi, nonché riducendo il consumo di carburante [1].