Un suggerimento per decidere: quale tipo di taratura soddisfa le mie esigenze?
La taratura dei sensori è un sano investimento nel futuro. La taratura è indispensabile per garantire una qualità coerente dei nostri risultati di misura. Inoltre, la taratura del sensore è parte integrante della certificazione ISO 9001.
Esistono diversi tipi di taratura. Nella maggior parte dei casi si può optare per una taratura standard per il funzionamento oppure una taratura su uno standard superiore, come quello in linea con ISO 376 e DAkkS-DKD-R 3-3 per i trasduttori di forza o la taratura tramite DIN 51309 o VDI/VDE 2646 per i torsiometri. Una gerarchia simile degli standard di taratura è presente anche per altri tipi di sensori.
La scelta dipende dalle proprie esigenze.