Messa a punto del banco prova intelligente tramite componenti standard
Per modernizzare il suo banco prova di sviluppo, un noto produttore di componenti idraulici ha stabilito delle condizioni precise: ha richiesto un sistema di prova moderno che permettesse di caricare ciclicamente campioni di prova nelle prove di resistenza per più mesi (ossia circa 10 milioni di cicli di carico in applicazioni standard). A questo scopo, ha richiesto che si continuassero a usare le impostazioni idrauliche e che venissero sostituite solamente le attrezzature di misurazione e controllo parzialmente difettose; per la sostituzione ha richiesto che venissero utilizzati componenti standard disponibili sul mercato con un sistema bus robusto per garantire una trasmissione dei segnali affidabile. Infine, il cliente ha richiesto un software aperto basato su DIAdem da utilizzare per la personalizzazione da parte dell’utente e uno scambio di dati di facile realizzazione tra il personale addetto alle prove e gli sviluppatori.
Con queste premesse, a-solution ha implementato un sistema distribuito costituito da tre stazioni di prova indipendenti (vedi Figura 1) che forniscono una soluzione su misura per soddisfare le richieste del cliente. Per il funzionamento e la visualizzazione viene utilizzato un computer con controllo centralizzato. Ogni stazione di prova ha due entrate analogiche e otto uscite digitali, più 16 entrate analogiche con una funzione di monitoraggio del valore limite che reagisce entro 10 millisecondi quando si verificano condizioni di segnale critiche. Ogni computer destinato alla misurazione dispone a sua volta di due amplificatori di misura. In questo caso, a-solution ha deciso di utilizzare l’amplificatore universale compatto QuantumX MX840B di HBM. I fattori decisivi che hanno portato a questa scelta sono stati la facilità di integrazione con l’architettura globale del sistema tramite EtherCAT, la configurazione flessibile e l’alta qualità del segnale, oltre alla presenza di 8 canali per l’acquisizione dei dati, tutti disponibili tramite modulo gateway