Introduction
HBM offre soluzioni progettate su misura per un'ampia varietà di applicazioni OEM che hanno un'esigenza unica e particolare di misurare carico, forza, pressione, peso o coppia, inclusi gli estensimetri per i produttori di trasduttori personalizzati. HBM offre anche servizi di misurazione OEM attraverso parti fornite dal cliente. Questo documento spiega il processo alla base di una soluzione di sensore progettata su misura dall'ambito iniziale alla definizione delle prestazioni, attraverso il ciclo di progettazione e costruzione, fino alla verifica e alla convalida. Verranno spiegate le basi di un design del sensore personalizzato basato su estensimetri e come gli ingegneri HBM creano un sensore ad alte prestazioni
che si adatta alle apparecchiature del cliente, piuttosto che forzare l'apparecchiatura per adattarsi al sensore.
HBM è da più di 60 anni nel settore della misurazione, test, analisi e sensori personalizzati. La società fornisce sensori OEM a settori quali quello automobilistico, aerospaziale, agricolo, attrezzature pesanti, veicoli su strada e fuoristrada, ingegneria civile, energia, pesatura di processo e medicina.
Una progetto di successo per un processo OEM inizia entro i primi 30 giorni in cui il cliente e HBM hanno una conferenza web per comprenedere l'ambito del progetto, anche gli ostacoli che potrebbero presentarsi. Quindi, gli engineer HBM completano un disegno concettuale iniziale, eseguono analisi FEA e inviano le specifiche al cliente per la revisione. La modifica o l'approvazione dei disegni concettuali è finalizzata e un preventivo
per i prototipi e la produzione viene inviata. Da lì, i prototipi sono costruiti nella sede di HBM a Marlboro, MA. I prototipi sono completamente testati e validati e quindi spediti al cliente per i propri test e validazioni.
Sign in
Aggiornamento registrazione al sito dal 17 giugno 2016
***Se avete già una login di accesso a HBMshop potete utilizzarla per accedere a HBM.com.