Contenuti correlati
Calibrazione: male necessario o base della misurazione?
Questo episodio di HBK Expert Talk parla di un argomento che è spesso sottovalutato e tuttavia di fondamentale importanza: la calibrazione. Senza un'adeguata calibrazione, non è possibile una misurazione precisa e corretta.
Il nostro esperto di calibrazione e trainer dell'Accademia Thomas Hesse spiega le basi di questo argomento essenziale e utilizza numerosi esempi pratici per spiegare cosa significa calibrazione e cosa deve essere considerato
Facile da capire e con un costante risvolto pratico.
Buona visione!
In questo episodio di HBK Expert Talk imparerai in particolare:
- Da quando esiste la calibrazione e da dove proviene?
- Che cosa significa calibrazione e che aspetto ha una calibrazione?
- Quali sono i diversi livelli di calibrazione e come è strutturata una piramide di calibrazione?
- Come viene assicurata la tracciabilità?
- Quali sono i requisiti per una calibrazione DAkkS?
- A cosa dovresti prestare attenzione se vuoi eseguire tu stesso una calibrazione di fabbrica?