측정 기술에서의 유용성: 가치 있는 시간을 절약. 많은 비용!

시험 및 측정 장비에서의 동작 에러는 회사에 막대한 비용을 유발 합니다. 이는 허용 되어야만 하는 추가 시험대 시간에서만 발생하는 것은 아닙니다. 실제로 엄청나게 큰 비용이 발생할 수도 있는 것은, 새로운 컴퍼넌트 및 제품을 잘못된 측정 데이터를 이용해 개발 하는 것입니다.

유용성’, 예를 들어, 시험 측정 기기의 편리한 사용은 이러한 비용을 피하고 실제 측정 동안에 시간을 절약 있도록 도와드립니다. 유용성은 성과를 드립니다. 시험 측정 기기의 최적의 유용성을 어떻게 얻을 있을까요?


최신의 시험 및 측정 소프트웨어, 예를 들어, HBM의 Perception 6.0 은 시험 및 측정에서 전문가에게선 없어서는 안될 툴 입니다. 의심할 여지 없이, 강력한 데이터 수집 어플리케이션은, 바람직하지 않다면, 거의 허가가 나지 않을 것입니다. 특히 측정을 준비하기 위한 개별 구성 옵션에 관련하여서는 매우 특별 합니다.


그러나, 구성 가능한 소프트웨어는 측정을 부정기적으로 이용하고, 다른 업무가 있는 사용자에게는 큰 도전 일 수도 있습니다. 이는 소중한 시간을 들이게끔 하며, 추가로, 실제 잘못된 구성으로 인해, 종종 잘못된 시험 결과로 유도 될 수 있습니다. 이들은 발견되어도, 아무리 낙관 하여도, 측정이 반복되고, 이는 더 많은 시간을 소비할 것입니다. 그러나, 측정 에러가 발견되지 않고 진행이 된다면, 그 충격은 더 극적이게 될 것입니다. 이는 잘못된 측정 데이터로 인해 잘못된 설계의 컴포넌트가 생산 될 것입니다.

HBM's new video provides more information about the GEN2i usability concept:

사용자-친화

사용자-친화 (예를 들어 높은 유용성을 제공)적이고 시작에서부터 조정 불량을 방지하는, 시험 측정 기기는 매우 중요하고 명확한 이점을 제공합니다.
• 직관적이고 사용이 쉬운 시험 장비는 교육에 필요한 노력을 최소화 시키는데, 이는 불규칙적으로 측정에 참여 하는 사용자가 많을 때에는 매우 유용한 것입니다.
• 사 용자에게 초점을 맞추어 설계된 측정 해결책은 측정 대비 시간의 사용을 현저하게 줄여 줍니다. 조정에 필요한 시간은 무시할 정도이고, 측정 시스템은 이미 사용할 준비가 되어 있으며, 필요 불가결한 시험 결과는 즉시 사용 가능 합니다.
• 사용이 쉽고, 사전-구성된 측정 해결책은 운영 에러의 위험 및 불량 구성을 제거 하였기에, 운영 에러 및 부정확한 측정은 이미 과거에 속하게 됩니다.
• 손쉬운 사용 및 보증되고, 신뢰성 있는 시험은 가치 있는 시간과 비용을 절약해 드립니다.
• 신뢰성 있는 측정 데이터의 빠른 수집은 더 효과적인 운영 프로세스를 보장 합니다.

사람과 측정 기술과 소프트웨어 사이의 교감을 현저하게 개선 시켜야 할 이유는 많습니다. 계획적으로 필수적인 기능에 초점을 맞추는 것을 통해, 주목할 만한 소프트웨어 인체공학적인 향상이 있었습니다. 그 마술은 측정 기술에서도 ‘유용성’이라는 것입니다. 결국, 매일 시행하는 측정 업무의 대부분은 아주 특화된 측정 엔지니어가 수행 하는 것은 더 이상은 아닙니다. 사실, 엔지니어 및 기계전문가로 이루어진 팀은 그들의 일상 업무와는 동떨어진 중요한 측정을 할 필요가 있습니다. 이는 가치 있는 시간과 비용을 소비하는 해결책입니다. 이는 또한 – 위에서 이미 언급 했듯이- 에러에 대한 가능성을 가지고 있습니다. 이제는 시험 및 측정에 대해 미리 앞서 생각해 보아야 할 시간 입니다.

간단히 말해 '유용성'

간단히 말해 '유용성': 인간 과 기계가 서로를 잘 이해하기

소프트웨어, 하드웨어, 및 사람과 기계 사이의 통신을 위한 사용자 인터페이스의 사용자-친화 설계는, 사람과 컴퓨터 사이의 교감의 품질에 대한 결정적인 요소입니다. 대화형 시스템의 설계는 인터페이스의 유용성에 초점을 맞출 필요가 있는데 (또한 사용자 친화 또는 손쉬운 사용이라 불림), 이는 인간-기계 교감을 최적화를 보증 합니다.


컴퓨터 프로그램의 유용성은 주로 인체공학에 의존합니다. 그리하여, 주요 목표는 쉽게 이해하고 쉽게 사용하는 소프트웨어를 만드는 것입니다. 소프트웨어 인체공학은 소프트웨어를 사용하는 관점에서 업무를 하는 사람, 그의 기술 및 개인별 요구사항에 초점을 맞추고, 최적의 인간-기계-인터페이스를 제공 할 수 있도록 합니다. 유용성의 수준은, 시스템을 운영할 때, 사용자가 경험한 사용상의 품질에 의해 정의할 수 있습니다. 고로, 어플리케이션의 유용성은 제품의 효율성, 유용성 및 사용자 만족도에 따라 또한 정의 될 수 있습니다.

이점은 정말로 보상을 해 드립니다.

측정 기술에서의 유용성: 이점은 정말로 보상을 해 드립니다.

시험 및 측정 소프트웨어는 뛰어 난데 – 이미 위에서 언급하였듯- 사용 및 구성에 대한 다중 기능 및 옵션이 있기 때문입니다. 이들 특징의 거의 90%는 매일 하는 측정에서 필요하지 않습니다. 오늘날, 측정 업무의 대부분은 기본 측정 기술 지식이 있는 엔지니어나 기술자가 일반적으로 수행 합니다. 이런 경우라면, 전지전능한 소프트웨어 해결책은 종종 과도한 몸집을 가지게 됩니다. 이러한 맥락에서, 많은 이점은 종종 반대로 가게 됩니다. 사용하기 쉽고 정확한 결과를 제공하는 해결책이 여기에 필요합니다; 짤게 말해, 시험 및 측정 시스템은 모범적인 유용성에 아주 뛰어 납니다.

HBM의 GEN2i은 유용성을 다시 정의 합니다.

측정 기술에서의 혁명: HBM의 GEN2i은 유용성을 다시 정의 합니다.


GEN2i (HBM presents a cutting edge, portable data recorder), 로 HBM은 최신의 휴대용 데이터 기록장치를 선보입니다.  이는 신뢰성 있고 정확한 측정에 강점을 가지고 있습니다. 이는 아주 모범적인 유용성 및 최고의 성능을 통해, 고객에게 확신을 드립니다. GEN 2i는 터치 스크린을 통해 쉽게 운영 됩니다 – 이는 지금까지 알려진 것으로는 최신의 이동형 디바이스입니다. 사용자 인터페이스는 세심한 배려로 설계 되어있으며, 지속적인 ‘터치-최적화된’ 것으로 GEN2i이 터치 스크린을 통해 완전하게 제어 될 수 있도록 해 줍니다. 실제 사용에서 이는 다음을 의미합니다:


• 모든 운영자 제어는 인체공학적 관점에서 이상적인 크기를 가지게 되며, 왼손 및 오른손 사용자 모두가 효과적으로 사용할 수 있게 사용자 인터페이스 상에서 최적의 위치에 있게 됩니다.
• 확대, 회전 및 끌기에 대한 제스처는 완벽하게 지원합니다.
• 모든 기능은 빠르고 쉽게 활성화 되며, 잘못된 입력은 쉽게 정정 할 수 있습니다.
• GEN2i를 사용하기 위해 복잡한 문장 입력은 필요하지 않습니다.
쉽고 직관적인 제어는 GEN2i이 즉각적으로 시험 결과를 사용 가능하게 하는 것을 보증합니다

 빠르고 에러 없이. 이는 가치 있는 시간과 비용을 절감 합니다.


장치의 사용자에게 명확하고 쉬운 것은 유용성에서의 수년간의 사용자 사용 및 연구의 결과입니다.

모든 메뉴, 모든 GEN2i 기능은, 표준 측정 업무에 대한 이득에 관련하여, 시험 해 왔습니다.

그리고, 필요하다면, 사용자 인터페이스에도 통합하였습니다. 결과는 다음과 같습니다:


1. GEN2i은 시작 즉시 사용할 준비가 됩니다. 추가적으로 시작에 필요한 소프트웨어는 없습니다. 시스템은 이미 시작 되었고 화면에서 측정을 시작할 수 있습니다.


2. 스마트한 이용자 인터페이스는 완전 유용한 것이 자명하며, 어떠한 하부 메뉴도 필요하지 않습니다. 빠르게, 손가락 한 두 번, 가볍게 두드리는 것으로, 모든 디바이스 기능을 사용할 수 있습니다. ‘내포화(Nesting)’ 및 선형 네비게이션 구조는 제거 되었습니다.


3. 측정은 터치 스크린 상에 한번 터치 하는 것으로 시작 할 수 있습니다. 즉, 시작 화살표에 손가락을 한번 두드리는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 알려진 바, 고객 전자 기기의 제어는 GEN2i 데이터 기록 장치를 직관적으로 사용 할 수 있도록 선택되어 왔습니다.


새로운 사용자 인터페이스는 시도되고 시험된 이전 모델 ‘Nicolet VISION’의 장점과 HBM 제품 개발 및 유용성 전문가의 경험과 노하우를 결합하였습니다. 물론 이것은 연구를 통해서 이루어 졌습니다. 특히 주목해야 할 것은 새롭고, 혁신적인 사용자 인터페이스의 설계가 GEN2i의 유용성을 최적화 하였다는 것입니다.


그러나, GEN2i는 유용성에서만 뛰어난 것은 아닙니다. 이는 다음 세대 측정 기기에서 사용될 최신 기술 입니다: HBM의 ‘StatStream™’는 시험 결과를 빠르게 시각화 하게 해 주며, 데이터의 양이 매우 많은 경우도 포함 됩니다. 측 기가바이트의 데이터도 4초 이내에 보여 줍니다. 이는 유용성의 문제 이기도 합니다.


장기 측정에 맞는 유용한 기능: 기록 되는 동안의 프리뷰 기능은 측정 동안에 이미 첫 분석 프리뷰를 보여 줍니다. 측정 동안의 전력 단전 또는 시스템 정지 조차도 GEN2i에게는 아무런 문제가 되지 않습니다. 모든 설정은 자동적으로 저장 되고 측정은 시스템이 다시 부팅 될 때까지 자동적으로 계속 됩니다.


 ‘유용성’은 기기를 운영한다는 것이 사용자에게 쉽다는 것을 의미 합니다. 그러나, 유용성은 사용자를 무시하는 것을 의미하지는 않습니다. 이는 GEN2i가 특정 업무에 대한 인지 소프트웨어 완전 버전을 포함한, 시기가 지난 PC 인터페이스를 제공하는 이유이기도 합니다. 두 개의 인터페이스 사이의 토글링(Toggling)은 매우 쉽고 저장된 데이터는 자동으로 전송됩니다.

시험 측정 기술에서 유용성의 관점에서 혁명인 GEN2i, 손쉬운 사용 높은 품질의 결과에 중요성을 부여하는 사용자 모두의 선택입니다!

2012 Application Design Contest Winner

GEN2i has been awarded by the Nielsen Norman Group

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요