Genesis 초고속 DAQ와 Perception 소프트웨어 인터페이스 설정 Genesis 초고속 DAQ와 Perception 소프트웨어 인터페이스 설정 | HBM

Genesis HighSpeed 또는 Perception으로 인터페이스 설정 방법

Genesis HighSpeed 데이터 수집 시스템과 Perception 소프트웨어는 고속 측정용으로 사용하기에 적합한 계측장비 입니다.

Genesis HighSpeed ​​데이터 수집 시스템을 통합하면 추가 소프트웨어 없이 Genesis HighSpeed ​​시스템을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 모든 것은 (자동화) 시스템으로 제어됩니다.

Perception 소프트웨어의 추가 통합을 통해 강력한 Perception 소프트웨어를 사용하고 기존 소프트웨어와 함께 소프트웨어 사용을 향상할 수 있습니다. : GEN DAQ API, EtherCAT 인터페이스, CAN 2.0/CANFD 인터페이스PNRF Reader Toolkit, Perception Remote Control, Perception Custom Software Interface(CSI)에서 인터페이스 옵션 중 하나를 선택하여 특정 환경에 통합하고 원하는 방식으로 정확하게 사용할 수 있습니다.

 

필드버스를 통한 통합

필드버스를 통해 Genesis HighSpeed 시스템을 통합하는 여러 옵션이 있습니다. 

  • CAN2.0 / CANFD
  • EtherCAT
  • GEN DAQ API
  • 파이썬


이러한 모든 필드버스는 최대 유연성을 위해 병렬로 사용할 수도 있습니다!

다양한 통합 방법

 EtherCATCANFD OutGEN DAQ APIPerception Remote (RPC)Remarks

Calculated Result Transfer

Yes

Yes

Yes

Yes

 

Raw Data Transfer

Yes

No

No

No

Raw data file (PNRF) is stored in Genesis HighSpeed mainframe or Perception PC and can be accessed after stop of recording

Timing

Real time

Semi real time

Real time

Live

CANFD behavior depends on bus load; best with point to point

Latency

1 ms

1 ms plus bus load caused delay

1 ms plus bus variance

Several ms, unpredictable

CANFD and GEN DAQ API can be tuned to be „live“ (and close to real time) by point to point connection

Max. Speed
(result blocks/s)

1000

1000

2000

20

 

Max. block size
(results/block)

240

240

240

All available
RT-FDB results

All results in the block are from the same timestamp

Available for:

GEN3t
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

 

GEN2tB
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

 

All „t“ mainframes

All mainframes

 

Perception 통합

Genesis HighSpeed 인터페이스 다운로드

EtherCAT

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API C source archive (*.gz format)

Archive containing examples, help file and required source code for the ‘C’ interface.

08/20204.01 MB
GEN DAQ API Installer for Windows

Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API.

09/20238.54.232485 MB
GEN DAQ API Installer for Windows 03/20258.807 MB

PNRF Reader Toolkit

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

PNRF Reader Toolkit - User manual

PNRF Reader User manual

07/20091.12 MB
PNRF Reader Toolkit- MATLAB example manual

PNRF Reader Example manual on how to read PNRF data files into MATLAB

317 KB
PNRF Reader Toolkit - Training material

PNRF Reader Training material documentation and code examples

11/20214 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.28.222007 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.30.222037 MBRelease Notes
Export PNRF Applic. - User Manual 368 KB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

01/20238.40.230097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

05/20238.48.231097 MBRelease Notes
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

09/20238.54.232487 MBRelease Notes
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

07/20248.707 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

07/20248.7013 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

10/20248.7213 MB
PNRF Reader Installer for Windows

PNRF Reader Installation

03/20258.807 MB
PNRF Reader Export

PNRF Reader Export additional tool

03/20258.8011 MB

Perception Remote Control

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

Perception Remote control - Data Sheet 265 KB
Perception remote control using LabVIEW - User Manual 10/20121.2MB1 MB
Perception remote control using DIAdem - User Manual

Perception RPC using DIAdem

10/20151.0MB958 KB
Perception remote control using LabView Demo source code

LabView source code of the Perception remote control Demo

06/20191 MB
Perception remote control using LabView Demo

LabView Demo program using the Perception RPC interface

06/2019144 MB
Perception Remote Control RPC Demo

Simple Perception RPC demo program

06/20191.3.191691 MB
Perception Remote Control RPC Demo Source code

C# source code of the Perception RPC Demo

06/20191.3.19169617 KB
Perception remote control using MATLAB - User manual example files

Perception RPC using MATLAB example code

06/201926 KB
Perception RPC/COM Interfaces Helpfile

Programming Help file Perception RPC/COM interfaces

06/20197.40851 KB
Perception Matlab® Remote Control - User Manual 244 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo Source Code

C# source code for the Perception RPC ePower demo program

09/20202.0.20251671 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo

Simple Perception RPC ePower demo program

09/20222.1.222522 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

09/20238.545 MB
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

03/20258.806 MB

Perception Custom Software Interface (CSI)

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI - Data Sheet

Perception CSI specifications

12/2011120 KB
Perception CSI training - Data Sheet

Perception CSI training specifications

12/20112 MB
Perception CSI How to get started

This document describes what you need to create your own Perception CSI extensions.

05/201965 KB
CSI Examples

Examples used in the CSI Programming User Manual

09/20206.0678 KB
Perception Help File

Perception Programming Interfaces Help file

05/2019201921 MB
Perception CSI Sheet Project Template.vsix

Perception CSI Sheet template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.0116 KB
Perception.ScriptAction.Template.vsix

Perception CSI script action template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.076 KB
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

03/20205.03 MB
Perception CSI 64-bit 01/20238.40.230092 MB
Perception CSI 64-bit 05/20238.48.231092 MB
Perception CSI 64-bit

Perception CSI 64-bit Windows Installer

03/20258.801 MB
Perception CSI

Perception CSI Windows Installer

03/20258.8028 MB

Perception Custom Software Interface (CSI): Examples & Trial Versions

제목

설명

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

436 KB
Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

427 KB
Word Organizer Demo Files

Demo files which can be used by the Perception Word Organizer

11/20101.01 MB
Perception CSI Extension - Datasources ASCII Export - User manual 06/20091.0445 KB
Harmonic Analysis Sheet- User manual

User manual Harmonic Analysis Sheet

06/20204.02 MB
Time Markers Table User Manual

User manual Time Markers Sheet

06/20111.01 MB
Calculator Sheet User Manual

User manual Calculator Sheet

06/20223.0916 KB
Word Organizer Sheet User Manual

User manual Word Organizer

06/20222.0874 KB
Log File Reader User Manual

User manual Log File Reader

06/20222.01 MB
Perception CSI Extension - Seismic Measurement - User manual 06/20221.11 MB
Calculator Sheet Trial Version

Calculates and displays statistical information of recorded data. Alarm levels can be used to color individual calculated results

06/20223.42 MB
Time Markers Table Trial Version

Shows all time markers including triggers in a table. Can be used for navigating in Perception Display to specific trigger.

06/20222.12 MB
Perception CSI Harmonic Analysis Sheet Trial Version

Calculate the amplitude of the harmonic components of a periodic signal using the Fourier series.

06/20224.111 MB
Log File Reader Trial version

Reading back Perception Logged data into a Perception User Table. The data can be filtered and the layout can be adjusted

06/20222.12 MB
Word Organizer Sheet Trial Version

Create a new Word or PDF report by assemble existing Word documents generated during a recording. Also bitmaps or richtext files can be added

06/20222.12 MB
Drop-down functions User manual 08/20221.0368 KB
Perception STL Verification Sheet

Sheet works with Perception 8 or later and explains the working of the STL formulas. The sheet can be used to verify the STL calculations on user data.

03/20233.74 MB
Perception CSI 64-bit 09/20238.54.232482 MB
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.