누구에게나 일어날 수 있는 일 – 심장 마비. 무엇이 필요할까. 특별히 훈련 된 구급요원은 응급처치의 가장 중요한 기술 중의 하나인 심장 마사지를 하기 위하여 서두릅니다.
그러나, 심장 마사지를 안전하고 효과적으로 수행하기 위해서는, 흉부의 정확한 지점과 얼마만큼의 힘으로 할 것인지는 매우 중요합니다
생명을 구하는 것과 부상을 더 입히는 것 사이의 곡예와 같은 줄타기는 노르웨이의 ‘Laerdal Medical’사(社)에 의해 해결 되었습니다. 이 회사는 구명 장비 및 훈련 기구 전문 업체로 HBM의 특별한 힘 센서를 주문 하였습니다. 관련 평가 소프트웨어를 사용하여, 이 센서가 응급조치 기기가 압력의 영향을 모니터 할 수 있도록 해 줍니다.
센서 요소에 대한 이러한 요구 사항은 이런 일을 간단한 것으로 들리게 하겠지만 실제로는 매우 어려운 과제 입니다:
• 가볍고 작고 재사용이 가능하지만, 700N의 힘을 보낼 만큼 충분히 안정적 이여야 함
• 험한 환경에서도 사용할 수 있을 만큼 강해야 하며, 또한 측정 특성에 손상 없이 사람의 무게를 이겨 낼 수 있어야 함.
• 전세계에 판매할 수 있도록, 의료 기기에 요구되는 문서 제공
HBM의 해결책은 고객과 협력하여, 최대 용량 70kg 및 과부하 안정성이 최대 150 kg이 되는, DF2의 이중 휨 막대의 다른 형태의 특별한 제품을 공급하는 것이였습니다.