혁신적인 전기 모터를 위한 첨단 테스트 벤치 개념
업계의 혁신을 주도하는 Schabmüller는 현재 고객들에게 영구적인 마그넷 형식의 전기 모터도 제공하고 있습니다. 이 새로운 유형의 드라이브는 기존 냉각 개념을 그대로 사용하면서도 출력은 유사한 비동기 모터와 동일하지만 점유 공간은 훨씬 작습니다. 냉각 개념을 최적화하거나 수정하면 이 효과를 훨씬 더 배가할 수 있습니다. 이를 위해서는 동기 모터가 더 높은 요구사항을 충족해야 합니다. 강력하고, 에너지 효율이 우수해야 하며, 공급 에너지를 최적으로 사용할 수 있도록 에너지 변환율이 높아야 합니다. 새로운 전기 드라이브의 정밀 테스트를 보장하기 위해 Schabmüller는 HBM 전문가들과 함께 테스트 벤치의 전체 측정망을 최적화했습니다.
Schabmüller의 개발 엔지니어인 Stefan Lauck은
"우리가 Genesis HighSpeed와 Perception 소프트웨어뿐만 아니라 LabVIEW 개발 환경도 선택한 이유는 Perception과 LabVIEW가 인터페이스로 연결하기가 매우 쉽기 때문입니다. Perception 센서 데이터베이스 덕분에 USB 장치를 컴퓨터에 꽂는 것과 같은 플러그 앤 플레이 방식으로 간단하게 광범위한 전류, 전압 및 토크용 센서를 측정 시스템에 통합할 수도 있습니다. 진동 센서를 전기 측정 장비로 통합하는 것도 간단합니다. 덕분에 테스트 벤치를 설치하는 시간과 자원을 덜 수 있었습니다"
라고 말합니다.
Schabmüller 테스트 벤치를 다양한 측정 작업에 사용하여 동기기의 출력과 에너지 변환 효율을 단기간에 또는 연속해서 확실하게 확인하거나 그 사용 수명과 구성품 신뢰성을 확인할 수 있습니다. Schabmüller 전문가들은 회전 속도와 토크를 측정하고, 효율성 지도를 만든 후, 이 측정 데이터를 토대로 종방향 및 횡방향 인덕턴스를 판단합니다. 그리고 Schabmüller는 최대 기계 응력에서 사용 수명을 실험합니다. 장기적 열 실험을 통해서도 다양한 장기 및 구간 부하 패턴이 모터 기능에 미치는 다양한 영향을 확인합니다. Stefan Lauck은 "전기 모터는 사용 수명이 50,000시간 이상이 되어야 합니다"라고 설명합니다.