Efecto de la temperatura sobre el valor característico
El efecto de la temperatura sobre el valor característico es la variación de la señal de salida actual a causa de un cambio de temperatura de 10 K determinado con el par de giro nominal y con referencia al valor característico. El valor indicado es el mayor en el rango de temperatura nominal.
El efecto de la temperatura sobre el valor característico (también coeficiente de temperatura del valor característico) es un índice de la influencia de la temperatura a la señal de salida con una carga aplicada al transductor. De la señal de salida se debe restar el valor del par de giro inicial con la misma temperatura. Un estado de la temperatura estacionario deber ser establecido.
En este caso la temperatura significante es la temperatura del propio transductor. Un estado de temperatura estacionario está definido en HBM como una variación de temperatura inferior a 0,1 K en un periodo de 15 minutos. La desviación se indica como un porcentaje del actual margen de la señal de salida con el par de giro respectivo (en caso de aplicar el par de giro nominal esta corresponde con el valor característico).
El efecto de la temperatura sobre el valor característico produce una variación de la pendiente de la curva característica (véase figura 2). El efecto tiene mayor importancia en caso de operar el transductor en un ámbito fuera de la temperatura de referencia. En el margen de una carga parcial tiene poca influencia, ya que la desviación porcentual siempre se refiere al valor actual.
Hay que tener en cuenta que la influencia de la temperatura sobre el valor característico y la influencia de la temperatura sobre la señal de cero (TK0) se sobreponen.
Ejemplo:
Un transductor de par con un par de giro nominal de 1 kN•m dispone de un efecto de la temperatura sobre el valor característico de TKC ≤ 0,1 %. La temperatura de referencia es de 23 °C y al rango de temperatura nominal de +10 °C hasta +60 °C.
En caso de utilizar el transductor con una temperatura de 33 °C (como también 13 °C) la desviación del valor característico a causa la variación de la temperatura es de 0,1 %.
En caso de par de giro 1 kN•m (par de giro nominal) esto corresponde a con una variación de 1 N•m. Con un par de giro de 200 N•m corresponde a 0,2 N•m, ya que el TKC es una desviación porcentual. La causa es que el valor característico se debe entender como un índice de la pendiente de la curva. En caso de utilizar el mismo transductor en un ámbito de 43 °C (20 K sobre la temperatura nominal) se puede obtener una desviación de hasta 0,2 %. En caso de utiliza el transductor en ámbito con 3 °C, este valor no puede ser utilizado, ya que esta temperatura se encuentra fuera del margen de temperatura nominal.
Efecto de la temperatura sobre la señal de cero
El efecto de la temperatura sobre la señal de cero es la variación de la señal de salida del transductor libre de carga con referencia a la constante nominal, a causa de una variación de temperatura de 10 K. Es indicado el valor absoluto máximo en el margen de temperatura nominal.
El efecto de la temperatura sobre la señal de cero (también: coeficiente de cero de la señal de cero) se determina mediante la medición de la variación de la señal de salida del transductor libre de carga causada por una variación de temperatura de 10 K, después de establecerse un estado de temperatura estacionario. En este caso, la temperatura decisiva es la temperatura del transductor. Un estado estacionario de temperatura está definido en HBM como una variación de temperatura inferior a 0,1 K durante un periodo de 15 minutos.
Figura 2: Efecto de la temperatura sobre el valor característico TKC y sobre el punto cero TK0.
El efecto de temperatura sobre la señal de cero produce un desplazamiento en paralelo de la curva característica (véase figura 2). El efecto es importante en caso de operar con un transductor fuera de la temperatura de referencia. Mediante una tara o un balance de cero en la temperatura de funcionamiento del transductor, se puede eliminar el error de medición a causa del efecto de temperatura sobre la señal de cero.
Tenga en cuenta que el efecto de la temperatura sobre el punto de cero y el efecto de la temperatura sobre el valor característico (TKC) se superponen.
Ejemplo:
Un transductor de par de giro con un par nominal de 1 kN•m dispone de un efecto de la temperatura sobre el valor característico de TKC ≤ 0,1 %. La temperatura de referencia es de 23 °C y el rango de temperatura nominal de +10 °C hasta +60 °C.
Si el transductor funciona en en un ámbito con una temperatura de 33 °C (o también de 13 °C), la variación del valor característico a causa de la variación de temperatura es de 0,1 %.
Con un par de giro de 1 kN•m (par nominal) esto corresponde a una variación en el valor indicado de 1 N•m. Con un par de giro de 200 N•m, la variación sólo es de 0,2 N•m, ya que el TKC actúa como variación porcentual sobre la señal de salida. El valor característico define la rampa de la curva. En caso de utilizar el mismo transductor en un ámbito de 43 °C (variación de 20 K sobre la temperatura de referencia), esto puede provocar en el peor caso una variación de hasta 0,2 %. Este valor no puede ser aplicado a un ámbito de 3 °C, ya que la temperatura está fuera de rango de temperatura nominal.