Cómo crear interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception Cómo crear interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception | HBM

Interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception

El sistema de aquisición de datos Genesis HighSpeed y el software Perception son herramientas muy potentes para sus mediciones de alta velocidad. Además, puede integrarlas en su entorno específico y utilizarlas del modo que desee, seleccionando una de las opciones de interfaz siguientes: GEN DAQ API, EtherCAT Interface, CAN 2.0/CANFD InterfacePNRF Reader Toolkit, Perception Remote Control, Perception Custom Software Interface (CSI).

 

API GEN DAQ 

La API GEN DAQ se utiliza para controlar de forma remota equipos de adquisición de datos GEN directamente desde un software de control. Es posible cargar y guardar configuraciones de instrumentos, modificar ajustes básicos (como la frecuencia de muestreo) y controlar la adquisición de datos. Adicionalmente, se pueden transmitir resultados calculados a velocidades de hasta 2000 bloques de resultados por segundo; por ejemplo, valores máximos, valores efectivos o valores de potencia.

La API GEN DAQ se basa en los estándares de comunicaciones de red JSON-RPC 2.0. El código fuente que suministra HBM se puede compilar en numerosos sistemas operativos. Asimismo, se suministra un dll .NET gestionado, que facilita el uso en el entorno Microsoft® .NET. Se encuentra disponible un amplio archivo de ayuda, que describe las llamadas de interfaz que ofrece esta API.

Interfaz EtherCAT

La opción de interfaz EtherCAT del dispositivo básico DAQ GEN permite transmitir resultados calculados en tiempo real a un sistema de automatización que actúa como maestro EtherCAT. De este modo, el sistema GEN se comporta como un potente procesador de cálculo que, por un lado, proporciona datos en bruto (como tensiones y corrientes) y, por otro, transmite resultados calculados (como valores efectivos, potencias y eficiencias) a los sistemas de automatización.

La transferencia se puede llevar a cabo en modo estático o dinámico, y es posible generar un archivo ESI. Se pueden enviar hasta 240 resultados con una frecuencia de actualización de 1 kHz. La latencia de los resultados es inferior a 1 ms. La interfaz EtherCAT del sistema DAQ GEN se ha probado con éxito con los siguientes maestros EtherCAT:

 AVLPuma
 BeckhoffTwincat
 IntestInova
 KRATZER AUTOMATIONPAtools
Kristl & SeibtTornado
 König PAEtherCAT Studio
 MAHAMAHA RT
 National Instruments VeriStand
 FEVMorphée
ZF Prüfsysteme MODAS

Puede consultar información detallada acerca de la interfaz EtherCAT en los manuales de los dispositivos básicos GEN4tB, GEN7tA y GEN17A, disponibles en la sección de descargas de manuales de más abajo.

La opción de interfaz EtherCAT con sistemas de adquisición de datos GEN solo se encuentra disponible para los dispositivos básicos GEN4tBGEN7tAGEN17tA.

Interfaz CAN 2.0/CANFD

La opción de interfaz CAN 2.0/CANFD de los dispositivos básicos Genesis HighSpeed se utiliza para transmitir en vivo resultados calculados a un sistema de automatización. De este modo, el sistema de adquisición Genesis HighSpeed se comporta como un potente procesador de cálculo que, por un lado, proporciona datos en bruto (como tensiones y corrientes) y, por otro, transmite resultados calculados (como valores efectivos, potencias y eficiencias) al sistema de automatización.

La velocidad máxima de transferencia de datos viene dada por el dispositivo básico Genesis HighSpeed; no obstante, puede verse limitada por la velocidad del bus, la carga que soporte el bus o la longitud del cable. El sistema Genesis HighSpeed es capaz de enviar hasta 240 resultados con una frecuencia de actualización de 500 Hz, siempre y cuando el bus lo permita.

La interfaz del DAQ Genesis HighSpeed con CAN 2.0/CANFD solo se encuentra disponible para los dispositivos básicos GEN2tB, GEN4tBGEN7tA, y GEN17tA.

Perception Remote Control

Perception Remote Control se utiliza para controlar de forma remota el software Perception (y también el equipo físico GEN) desde el software de control. Igualmente, permite recuperar datos en vivo y resultados de cálculo (aunque con una velocidad limitada). Todas las funciones principales de Perception se pueden controlar de manera remota, incluidos todos los ajustes esenciales del equipo, como los que controlan la adquisición.

Perception Remote Control utiliza los estándares de comunicaciones de red DCE/RPC (Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls). El código fuente que suministra HBM se puede compilar en numerosos sistemas operativos. Sobre la interfaz básica DCE/RPC se crea una interfaz de comunicaciones,  que facilita el uso en el entorno Microsoft® .NET. Se encuentra disponible un amplio archivo de ayuda, que describe las llamadas de interfaz que ofrece esta API. También se presentan varios archivos de ejemplo de programación RPC sencilla, programación COM y LabView / Diadem.

Comparación entre las distintas posibilidades de transferencia de datos

 

EtherCAT

CANFD Out

GEN DAQ API

Perception Remote (RPC)

Observaciones

Transferencia de Resultados Calculados

 

Transferencia de datos en bruto

No

No

No

No

El archivo de datos en bruto (PNRF) se guarda en el dispositivo básico Genesis HighSpeed o en el PC desde el que opere Perception. Se puede acceder a él después de detener la grabación.

Temporización

Tiempo real

Tiempo semirreal

Tiempo real

En directo

El comportamiento de CANFD depende de la carga que soporte el bus. El comportamiento es óptimo en conexiones punto a punto.

Latencia

1 ms

1 ms + el retardo ocasionado por la carga del bus

1 ms + la varianza del bus

Varios ms, impredecible

CANFD y la API del DAQ GEN se pueden ajustar para un funcionamiento “en vivo” (y cercano a tiempo real) con una conexión punto a punto

Velocidad máx.
(bloques de resultados/s)

1000

1000

2000

20

 

Tamaño máx. de bloque
(resultados/bloque)

240

240

240

Todos los resultados disponibles en 
RT-FDB

Todos los resultados del bloque tienen la misma marca de tiempo.

Disponible para:

GEN3t
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

 

GEN2tB
GEN4tB
GEN7tA
GEN17t

Todos los dispositivos básicos “t”

Todos los dispositivos básicos

 

Perception Custom Software Interface (CSI)

La interfaz de software personalizado Perception se utiliza para crear extensiones dentro del software Perception, añadiendo hojas de usuario CSI y funciones de automatización a medida y análisis ampliado. Esta interfaz CSI permite personalizar por completo la interfaz de usuario.

La interfaz CSI tiene acceso a prácticamente todos los elementos de Perception: Inicio/Parada/Pausa y Activación, Administrador de inicio, Sistema de adquisición, Ajuste de hardware, Displays, Indicadores, Tablas de usuarios, Fórmulas, Cálculos, Administrador de datos, Fuentes de datos, Variables de usuario, Notificaciones, Registro, Funciones de conversión, Acciones de automatización, Administrador de hojas, etc. Se incluye una plantilla básica en Windows C# y un ejemplo de código para C#. Se puede utilizar con todos los lenguajes compatibles con Microsoft® .NET 4.

PNRF Reader Toolkit

HBM utiliza el kit de herramientas de lectura PNRF para leer y escribir datos en un archivo PNRF. Por ello, lleva a cabo un mantenimiento y mejora continuas de este kit. Puede integrarse en cualquier software de análisis para que lea directamente archivos PNRF, eliminando la necesidad de hacer exportaciones o conversiones.

Existen varios paquetes de análisis que ya llevan este lector integrado y que, por tanto, pueden leer datos PNRF directamente. Por ejemplo, LabView, DiaDem, FlexPro, Famos, GlyphWorks, jBeam y Dynaworks, entre otros. El lector PNRF incluye una interfaz de comunicaciones y un ejemplo de programación en VisualBasic, C# y C++.

Descargas de interfaces para Genesis HighSpeed

EtherCAT

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

GEN7tA - User Manual 12/20162.147 MB

GEN DAQ API

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

GEN DAQ API C source archive (*.gz format)

Archive containing examples, help file and required source code for the ‘C’ interface.

08/20204.01 MB
GEN DAQ API Installer for Windows

Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API.

01/20235 MB
GEN DAQ API Installer for Windows

Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API.

05/20235 MB

PNRF Reader Toolkit

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

PNRF Reader Toolkit - User manual

PNRF Reader User manual

07/20091.12 MB
PNRF Reader Toolkit- MATLAB example manual

PNRF Reader Example manual on how to read PNRF data files into MATLAB

317 KB
PNRF Reader Toolkit - Training material

PNRF Reader Training material documentation and code examples

11/20214 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.28.222007 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

07/20228.30.222037 MB
Export PNRF Applic. - User Manual 368 KB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

01/20238.40.230097 MB
PNRF Reader Toolkit

PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.

05/20238.48.231097 MB

Perception Remote Control

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

Perception Remote control - Data Sheet 265 KB
Perception remote control using LabVIEW - User Manual 10/20121.2MB1 MB
Perception remote control using DIAdem - User Manual

Perception RPC using DIAdem

10/20151.0MB958 KB
Perception remote control using LabView Demo source code

LabView source code of the Perception remote control Demo

06/20191 MB
Perception remote control using LabView Demo

LabView Demo program using the Perception RPC interface

06/2019144 MB
Perception COM-RPC.msi

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

06/20197.407 MB
Perception Remote Control RPC Demo

Simple Perception RPC demo program

06/20191.3.191691 MB
Perception Remote Control RPC Demo Source code

C# source code of the Perception RPC Demo

06/20191.3.19169617 KB
Perception remote control using MATLAB - User manual example files

Perception RPC using MATLAB example code

06/201926 KB
Perception RPC/COM Interfaces Helpfile

Programming Help file Perception RPC/COM interfaces

06/20197.40851 KB
Perception Matlab® Remote Control - User Manual 244 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo Source Code

C# source code for the Perception RPC ePower demo program

09/20202.0.20251671 KB
Perception Remote Control RPC ePower Demo

Simple Perception RPC ePower demo program

09/20222.1.222522 MB

Perception Custom Software Interface (CSI)

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI - Data Sheet

Perception CSI specifications

12/2011120 KB
Perception CSI training - Data Sheet

Perception CSI training specifications

12/20112 MB
Perception CSI How to get started

This document describes what you need to create your own Perception CSI extensions.

05/201965 KB
CSI Examples

Examples used in the CSI Programming User Manual

09/20206.0678 KB
Perception Help File

Perception Programming Interfaces Help file

05/2019201921 MB
Perception CSI Sheet Project Template.vsix

Perception CSI Sheet template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.0116 KB
Perception.ScriptAction.Template.vsix

Perception CSI script action template file for Visual Studio 2017 and later

06/20225.076 KB
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

03/20205.03 MB
Perception CSI 64-bit 01/20238.40.230092 MB
Perception CSI 64-bit 05/20238.48.231092 MB

Perception Custom Software Interface (CSI): Examples & Trial Versions

Título

Descripción

Date

Version

Size

Related Documents

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote

436 KB
Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote

427 KB
Word Organizer Demo Files

Demo files which can be used by the Perception Word Organizer

11/20101.01 MB
Perception CSI Extension - Datasources ASCII Export - User manual 06/20091.0445 KB
Harmonic Analysis Sheet- User manual

User manual Harmonic Analysis Sheet

06/20204.02 MB
Time Markers Table User Manual

User manual Time Markers Sheet

06/20111.01 MB
Calculator Sheet User Manual

User manual Calculator Sheet

06/20223.0916 KB
Word Organizer Sheet User Manual

User manual Word Organizer

06/20222.0874 KB
Log File Reader User Manual

User manual Log File Reader

06/20222.01 MB
Perception CSI Extension - Seismic Measurement - User manual 06/20221.11 MB
Calculator Sheet Trial Version

Calculates and displays statistical information of recorded data. Alarm levels can be used to color individual calculated results

06/20223.42 MB
Time Markers Table Trial Version

Shows all time markers including triggers in a table. Can be used for navigating in Perception Display to specific trigger.

06/20222.12 MB
Perception CSI Harmonic Analysis Sheet Trial Version

Calculate the amplitude of the harmonic components of a periodic signal using the Fourier series.

06/20224.111 MB
Log File Reader Trial version

Reading back Perception Logged data into a Perception User Table. The data can be filtered and the layout can be adjusted

06/20222.12 MB
Word Organizer Sheet Trial Version

Create a new Word or PDF report by assemble existing Word documents generated during a recording. Also bitmaps or richtext files can be added

06/20222.12 MB
Drop-down functions User manual 08/20221.0368 KB
Perception STL Verification Sheet

Sheet works with Perception 8 or later and explains the working of the STL formulas. The sheet can be used to verify the STL calculations on user data.

03/20233.74 MB
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.