Amplitud de vibración permitida

La amplitud de vibración permitida de un par variable sinusoidal es la amplitud de vibración que el transductor soporta bajo una carga de 10•106 ciclos sin causar ninguna variación significativa de sus propiedades.

La amplitud se designa como valor pico pico, esto es, como diferencia entre par máximo y mínimo; véase también la figura 7.

Al igual que la amplitud de vibración relativa permitida, es necesario definir un límite superior permitido para el par. Dicho límite coincide por lo general con el par nominal (en el sentido positivo y negativo). Los valores que difieren de éste se indican explícitamente en las características.

Figura 7: Términos para la amplitud de vibración

El concepto se ha extraído de la DIN 50100, que trata de la resistencia a la fatiga continua en el marco del ensayo de materiales, y se ha adaptado al par con el sentido de tensión mecánica.

Sólo el número de ciclos de vibración es significativo para la resistencia de la fatiga, la frecuencia no es significativa dentro del margen de frecuencia relevante para los procesos mecánicos*). Conforme a DIN 50100, con la aproximación se puede presumir que la pieza es resistente a la fatiga.

En el caso de carga vibratoria, el límite superior para el par reemplaza información explícita para la carga vibratoria media. Dentro del campo definido por el límite superior positivo y el negativo, tanto el par intermitente como el par alternante están permitidos (ver la Figura 7).

----------
*) ver también: H.-J. Bargel, G. Schulze: Werkstoffkunde (Materials Science), VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1988


Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.