Límite de fuerza axial

El límite de fuerza axial es la fuerza longitudinal máxima permitida (o fuerza axial), definida como Fa en la figura 8. Si este límite de fuerza axial se excede, el transductor podría sufrir daños de forma permanente.

En los transductores de par HBM, el límite de fuerza axial establece un límite superior en el rango operativo. El transductor de par se puede utilizar para medir, si las fuerzas axiales no exceden el límite de fuerza axial. Sin embargo, se puede producir una cierta influencia en la señal de medida. El límite superior de esta influencia se indica por separado en los datos técnicos.

La fuerza axial permitida debe reducirse con respecto al límite de fuerza axial indicado si aparece otro esfuerzo irregular simultáneamente, tales como momento de flexión, fuerza transversal o superación del par nominal. En caso contrario, los valores límites deberán ser reducidos. Por ejemplo, si se da el 30 % del par límite de flexión y el 30% del límite de fuerza transversal, el límite de fuerza axial permitido será solo del 40 %, no siendo posible sobrepasar el par nominal. Si las cargas parasitarias son cargas vibratorias continuas, las amplitudes de vibración relativas permitidas pueden diferir con respecto a las cargas límite.

Límite de fuerza transversal

El límite de fuerza transversal es la fuerza transversal máxima permitida (o fuerza radial), definido como Fr en la figura 8. Si este límite de fuerza transversal se excede, el transductor podría sufrir daños de forma permanente.

En los transductores de par HBM, el límite de fuerza transversal establece un límite superior en el rango operativo. El transductor de par se puede utilizar para medir si las fuerzas transversales no exceden el límite de fuerza transversal. Sin embargo, se puede producir una cierta influencia en la señal de medida. El límite superior de esta influencia se indica por separado en los datos técnicos.

La fuerza transversal permitida debe reducirse con respecto al límite de fuerza transversal indicado si aparece otro esfuerzo irregular simultáneamente, tal como fuerza axial, momento de flexión o superación del par nominal. En caso contrario, los valores límites deberán ser reducidos. Por ejemplo, si se da el 30 % del límite de fuerza axial y el 30% del par límite de flexión, el límite de fuerza transversal permitido será solo del 40 %, no siendo posible sobrepasar el par nominal. Si las cargas parasitarias son cargas vibratorias continuas, las amplitudes de vibración relativas permitidas pueden diferir con respecto a las cargas límite.

Par límite de flexión

El par límite de flexión es el par de flexión máximo permitido, definido como Mb en la figura 8. Si este par límite de flexión se excede, el transductor podría sufrir daños de forma permanente.

En los transductores de par HBM, el par límite de flexión establece un límite superior en el rango operativo. El transductor de par se puede utilizar para medir, si el par de flexión no excede el par límite de flexión. Sin embargo, se puede producir una cierta influencia en la señal de medida. El límite superior de esta influencia se indica por separado en los datos técnicos.

El par de flexión permitido debe reducirse con respecto al par límite de flexión indicado si aparece otro esfuerzo irregular simultáneamente, tal como fuerza axial, fuerza transversal o superación del par nominal. Si no es el caso, entonces los valores límites deberán ser reducidos. Por ejemplo, si se da el 30 % del límite de fuerza axial y el 30% del límite de fuerza transversal, el par límite de flexión permitido será solo del 40 %, no siendo posible sobrepasar el par nominal. Si las cargas parasitarias son cargas vibratorias continuas, las amplitudes de vibración relativas permitidas pueden diferir con respecto a las cargas límite.

Figura 8: Cargas parasitarias: Fuerza axial Fa, Fuerza transversal Fr, Momento de flexión Mb


Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.