Novedades de Perception 6.30

¡Usted también puede beneficiarse de su gran facilidad de uso y de sus nuevas funciones de aumento de la productividad! Perception 6.30 cuenta con muchas características novedosas:

  • Base de datos de sensores para una configuración más cómoda de los canales de medición.
  • Almacenamiento de datos independiente del PC mediante el uso del protocolo iSCSI.
  • Formula Wizard, una especie de método de comprobación de errores. Seleccione el modo de cálculo deseado y compruebe en línea si el resultado es válido.
  • Algoritmos basados en ciclos.
  • TEDS.
  • Nuevos idiomas disponibles: portugués, ruso y coreano.

Base de datos de sensores

La base de datos de sensores ofrece a los usuarios dos funciones esenciales:

  • La función "arrastrar y soltar" permite configurar cómodamente los canales de medición. Solo hay que seleccionar el sensor en el Sensor Navigator y arrastrarlo hasta el canal correspondiente. Y listos... Todos los ajustes que se requieran en el amplificador se llevan a cabo automáticamente.
  • ¿El sensor que usted utiliza aún no figura en la base de datos de sensores? No hay problema, gracias a la “Sensor Sheet”. Con unos pocos clics del ratón puede crear nuevos sensores para que estén permanentemente disponibles en el Sensor Navigator. Nuestra sugerencia: guarde también los datos de calibración de su sensor. No se le volverán a olvidar los plazos de recalibración en el futuro.

Almacenamiento de datos independiente del PC

El uso del protocolo iSCSI permite a los usuarios disfrutar de las ventajas de un almacenamiento de datos independiente del PC. El medio de almacenamiento (NAS) se puede situar muy cerca del sistema de adquisición de datos GEN o a distancias de hasta 10 km. Ambas unidades se conectan a través de Ethernet para almacenar los datos: no se necesita conexión a un PC. Es una solución muy segura para el almacenamiento de datos de medición críticos. La unidad NAS se puede retirar del punto de medición una vez finalizada la prueba y guardarse en un lugar seguro. Resultado: mayor flexibilidad y máxima seguridad.

Formula Wizard

Seleccione el modo de cálculo deseado y compruebe en línea si el resultado es plausible. El “Function Creator” o “Formula Wizard” ofrece dos funciones esenciales que incrementan la productividad considerablemente:

  • Un asistente le facilita la creación de nuevas fórmulas (cálculo). El modo de cálculo deseado se puede seleccionar en una lista. Después se ejecuta una consulta para determinar el origen de las magnitudes que es preciso introducir para efectuar el cálculo.
  • Utilice la función “Pre-View” para acceder rápidamente al resultado de su cálculo. Ya no hace falta tomarse la molestia de pasar del modo de introducción al de visualización y viceversa.

Algoritmos basados en ciclos

Los nuevos algoritmos basados en ciclos proporcionan a los usuarios muchas opciones para el análisis de señales periódicas: desde la detección de ciclos hasta el recuento o el cálculo del valor cuadrático medio.

TEDS

Ahora, Perception es compatible con la lectura automática de TEDS de sensores, siempre que el hardware también sea compatible (placa de adquisición de datos GEN). En la actualidad este es el caso de las placas de 16 y 32 canales.

Nuevos idiomas disponibles: portugués, ruso y coreano

La versión 6.30 de Perception se presenta en ocho idiomas. Al inglés, alemán, francés, chino y japonés se han añadido coreano, ruso y portugués. Todos los idiomas vienen preinstalados. El idioma preferido se selecciona en un menú de preferencias de ajuste. No es preciso volver a instalar Perception.

Software de adquisición de datos Perception

Webinario sobre Perception 6.30

Nuestros webinarios grabados le proporcionan información sobre las nuevas características de Perception 6.30; por ejemplo, la opción de base de datos de sensores, el almacenamiento local mediante iSCSI, el asistente de creación de funciones, las nuevas funciones matemáticas cíclicas y muchas más cosas.

Ir al webinario

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.