De todas las magnitudes que se miden, el par es una de las más importantes. Tiene relevancia en aplicaciones tan variadas como la caracterización de turbinas de gas de alta potencia o el cálculo de la fuerza necesaria para abrir el tapón de rosca de un medicamento. Como recordará cualquiera que haya estudiado física en el instituto, el par es la tendencia de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de un eje o un punto de apoyo o de pivote. De forma simplificada, el par mide la fuerza necesaria para hacer girar un objeto, como puede ser un tornillo o un volante de inercia. Por ejemplo, cuando se aplica fuerza en un sentido o en otro a una llave que está conectada a una tuerca o un tornillo, se produce un par (fuerza de giro) que afloja o aprieta esa tuerca o tornillo. Sin embargo, medir el par de forma precisa no es una operación sencilla. Este artículo describe un planteamiento para reducir la incertidumbre en la medición de par. Para ilustrar el proceso, utiliza como ejemplo unas pruebas de motores de turbina.

Esta aplicación corresponde a un cliente de HBM que estaba reconvirtiendo grandes motores de turbina —en concreto, motores a reacción— para que pudieran funcionar indistintamente con gasóleo o con gas natural. Estos motores reconvertidos se iban a emplear para generar electricidad en ubicaciones remotas sin conexión a la red eléctrica; por ejemplo, plataformas petrolíferas marinas, áreas sin desarrollar, etc.

Acceso gratuito a este artículo

Reducción de la incertidumbre de medición del par en pruebas de motores de turbinas

Regístrese para obtener acceso gratuito a este artículo.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.