Mesure du couple Mesure du couple | HBM

Un seul fournisseur pour la solution complète de mesure de couple

L'augmentation du rendement mécanique, l'amélioration de l'efficacité, la conservation des ressources énergétiques et la réduction de la pollution environnementale gagnent tous en importance. Ainsi, elles définissent les conditions et les exigences qui sont demandées aux équipements des bancs d'essai en ce qui concerne l'exactitude, l'efficacité et la vitesse.

Vous ne pouvez pas manquer HBM, le premier fournisseur dans le monde sur le marché des composants pour les mesures de couple et l'équipement des bancs d'essai quelque soit votre secteur d'activité.

Mesure de couple sur bancs d'essai de puissance

Il est demandé de plus en plus ...

  • d'augmenter la puissance mécanique
  • d'améliorer l'efficacité
  • de diminuer les ressources énergétiques
  • de réduire la pollution environnementale

Les bancs d'essai doivent donc satisfaire à des exigences toujours plus élevées. Les bancs d'essai jouent ainsi un rôle important dans le développement de moteurs, de composants de transmission et de freins.

La technique de contrôle moderne permet de réduire les temps de développement malgré des concepts et des exigences toujours plus complexes.

Plus ces exigences croissent, plus le rôle des moyens de mesure appliqués grandit. En général, ces bancs d'essai comportent des couplemètres qui constituent la pièce maîtresse du système.

Les couplemètres de chez HBM, en particulier les couplemètres à bride, se caractérisent par leur précision, leur fiabilité et leur construction compacte.

Capteurs de Couple , Couplemètres et Collecteurs Tournants

Mesure de couple en surveillance de production

Pour la surveillance de production, l'appareil de mesure est intégré directement dans l'équipement de fabrication ou le procédé de production. Parmi les applications typiques nous avons la détermination de la viscosité au moyen de capteurs de couple ou bien encore la surveillance des opérations de vissage sur une unité d'assemblage en mesurant le couple et l'angle de rotation.

En plus de cela, il y a également un nombre élevé d'applications spéciales, comme dans la fabrication d'inhalateur ou alors le contrôle de couple sur des trains de laminoir.

Étroitement liées à ceci il y a aussi les mesures de vissage de conteneurs après remplissage. En médecine, par exemple, la mesure de couple assure la meilleure fermeture des flacons, de ce fait cela empêche toute contamination et finalement tout risque sur la santé.

Mesure de couple en étalonnage

Toute technique de mesure destinée aux opérations d'étalonnage doit satisfaire à des exigences particulièrement élevées en matière de précision de mesure et de stabilité. Les capteurs et les amplificateurs de HBM sont devenus incontournables dans ce domaine d'application.

Les capteurs de couple destinés aux opérations d'étalonnage sont souvent spéciaux et du type non-tournant avec particulièrement de très haute précision. Cependant les types tournants sont souvent employés comme références pour des opérations spéciales.

 

Mesure de couple sur bancs d'essai de composants

Les bancs d'essai permettent d'économiser des coûts par la simulation de conditions réelles avant de mettre en oeuvre les essais pratiques beaucoup plus chers.

Il faut aujourd'hui augmenter constamment les performances de ses produits afin d'avoir un avantage vis-à-vis de la concurrence et de gagner des parts de marché. S'il est très important de rechercher continuellement à améliorer la qualité, le confort et la fiabilité, il est également essentiel de limiter les coûts et le temps investi.

Les bancs d'essai sont alors indispensables, car ils permettent d'économiser tout en effectuant des essais en conditions réelles.

Des bancs d'essais spécialisés permettent en outre de contrôler le montage correct et la qualité des composants en sortie de lignes de production, comme dans la fabrication de colonnes de direction, de boîtes de vitesses, de boîtes de transfert et d' arbres de transmission.

Capteurs de Couple , Couplemètres et Collecteurs Tournants