Validation des modèles grâce aux jauges de contrainte
Le système de suspension est une partie cruciale lorsque l’on conçoit une voiture de course qui se veut être efficace. Il est essentiel de réduire à la fois le poids et le frottement et aussi d’optimiser les performances du véhicule. Le fait de réduire considérablement le poids n'affecte pas la résistance de la structure, puisque une simulation moderne par éléments finis a été employée lors de la conception.
Seul un lien important dans la chaîne de développement d’une suspension robuste mais légère manquait. La validation des modèles par éléments finis est ce lien qui permet de s’assurer que ces modèles (et avec cela la conception) sont corrects. L'équipe recherchait donc cette validation qui offre une très bonne certitude sur la conception. Cela a été possible en installant des jauges de contrainte sur les différentes pièces constituants la suspension.
La décision a été prise de réaliser un essai avec un chargement direct en mettant les masses sur le véhicule tout en mesurant la force agissant réellement sur la suspension complète à l’aide de plaques de pesage placées sous les roues.