Mesure de force dynamique
Lorsqu’ils sont soumis à une force, les capteurs piézoélectriques présentent une très faible déformation, ils disposent en effet d’une très grande raideur. En conséquence, ils possèdent une grandefréquence de résonance, ce qui en principe, est très avantageux dans les applications dynamiques. Au sujet de propriétés dynamiques, la chaîne de mesure entière est beaucoup plus concernée. Les pièces de montage employées pour l’installation des capteurs sont d’une grande importance, elles représentent une masse additionnelle, qui naturellement, a un impact sur la masse globale du système et influence sur la fréquence de coupure. De nombreux amplificateurs de charge ont une bande passante qui dépend de la charge électrique et donc de la force qui est mesurée. Les forces importantes génèrent des charges électriques élevés ce qui limitent la bande passante.
Les systèmes à jauges de contrainte permettent de travailler avec des fréquences de coupure plus élevées, ces capteurs doivent être utilisés lorsque des forces nominales importantes sont à mesurer. En principe, les capteurs de force de petites capacités ont des corps d’épreuve sensibles, leur fréquence de résonance est basse.
Dans tous les cas, il est important de se référer à la fiche technique des capteurs, en sachant que les capteurs piézoélectriques représentent le meilleur choix pour mesurer rapidement de faibles forces tandis que les capteurs à jauges sont nettement supérieurs lorsqu’il s’agit de mesurer des forces importantes.