Précision efficace et compétence à tous les niveaux

Il existe une très grande quantité de capteurs de couple et de force, mais les produits HBM sont uniques.Au niveau mondial, la marque HBM garantit des résultats de mesure fiables.Et ce n'est pas un hasard, en effet nos développeurs partout dans le monde sont motivés d’une grande passion pour la précision. Pour preuve, tous les services allant du développement jusqu’à l’étalonnage en passant par la production sont réunis sous le même toit. De cela il en ressort une immense compétence et un très grand engagement vers la qualité à tous les niveaux de l’entreprise.

Pour ce qui est des résultats fiables, tous les responsables techniques du monde n'acceptent aucun compromis lorsqu’ils doivent choisir leurs capteurs. Ils s’appuient sur les capteurs de couple et de force HBM et pour cause, les capteurs HBM sont reconnus pour leur précision quelle que soit l’application requise même spécifique et si  nécessaire, la précision est aussi présente pour de grandes quantités de capteur.

« C’est toujours un moment spécial quand vous tenez dans vos mains un prototype de capteur de couple » explique Markus Haller Dipl.-Ing. Product Manager for Torque Transducers, « Je suis toujours émerveillé lorsque je vois le capteur fabriqué dans de grandes quantités quelques mois plus tard. » Markus Haller poursuit, « Nous avons voulu tenir  une promesse faite à nos clients ; une production en série de qualité. Nous avons réussi ». Depuis des décennies, les capteurs délivrent des résultats de mesure précis et incontestables dans de très nombreuses applications. Chez HBM, tous les services allant du développement jusqu’à l’étalonnage en passant par la production sont réunis sous le même toit. Cette approche profite à nos clients.

Vos demandes prises en compte à tout instant

HBM offre plus que des produits, la société propose des solutions entières. Les clients peuvent donc attendre plus des capteurs HBM : plus de précision, plus de fiabilité et une adaptation optimale à leurs  conditions particulières.

Tout ceci grâce à une équipe compétente et fortement motivée de développeurs et autres qualités qui rendent HBM unique :

  • Compétence éprouvée dans la technologie des jauges de contrainte : les jauges de contrainte HBM sont développées et fabriquées en internes, elles sont le cœur même de chaque capteur. Elles sont parfaitement adaptées en tenant compte des corps d’épreuve des capteurs.
  • Laboratoire d’étalonnage HBM crée en 1977, le premier laboratoire d’étalonnage allemand accrédité DKD, aujourd'hui DAkkS. Le service étalonnage HBM est assuré en Allemagne et en Europe. Les clients peuvent donc avoir une totale confiance aux machines d’étalonnage comme la machine à masses mortes de 240 KN et de la machine de 5 MN pour l’étalonnage des capteurs de force ainsi que du banc d’étalonnage de 25 kNm pour les capteurs de couple.
  • HBM met l’accent sur le service. Nos experts sont heureux de vous conseiller pour vous aider à choisir le  capteur adapté à vos besoins. Si nous vous aidons sur l’aspect technique, la mise en service et la maintenance,  nous vous soutiendrons également dans beaucoup d’autres services pour réussir vos mesures.

Une grande force HBM

Il y a beaucoup plus que tous ces facteurs réunis, en effet notre réel « secret de succès » à côté de la qualité de nos capteurs est notre passion pour la précision. Nos développeurs travaillent avec passion, savoir-faire et expérience pour assurer une évolution constante des techniques de mesure de force et de couple depuis des décennies, encouragées, à plusieurs reprises, par le retour et la fidélité de nos clients de longue date.

Thomas Kleckers explique « J'entends souvent que même des mesures délicates, par exemple, des forces   très petites peuvent être effectuées à l'aide de capteurs de force de grandes portées nominales. » HBM propose  le capteur de force U10M  étalonné sur deux plages de mesure 200 N et 16 kN. Thomas Kleckers ajoute, « Couvrir une large gamme de mesure exige une très grande précision dans la fabrication des capteurs, en particulier concernant les propriétés thermiques. En même temps, nous essayons de maintenir des coûts attractifs. Ces objectifs sont peut-être impressionnants mais ils nous encouragent à nous progresser. »

HBM a présenté son premier capteur de couple réf T1 en 1958 et le premier capteur de force avait été lancé deux ans plus tôt. Depuis et à plusieurs reprises, HBM a pu établir sa renommée de nombreuses avances technologiques  innovatrices, comme le couplemètre numérique T12  en 2006, qui est sans égal en termes de précision à ce jour.

L’innovation est au cœur de notre culture d'entreprise. Chaque nouveauté, chaque nouveau produit nous rapproche d’un point très important à nos yeux et essentiel pour vous une efficacité toujours plus grande. Vous permettre d’utiliser une technologie dernier cri d’appareils de mesure est un réel succès aujourd’hui mais aussi pour l'avenir. Nos derniers développements : capteurs de couple numériques T40Bt et de T40FM équipé d’un système de mesure de vitesse de rotation en option et un signal deréférence. Un module  interfaces TIM-EC est disponible pour le raccordement sur les systèmes d’automation. Le capteur de force en forme de S de la série S2M, destiné à la mesure statique et dynamique des forces de compression et traction élargit  notre gamme de capteurs de force.

Téléchagement de l'article (version pdf en anglais)

Télécharger

Couplemètres HBM

Capteurs de couple HBM

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.