Sistemi di misura intelligenti del mangime
La Idento fornisce due sistemi di misura del mangime per gli allevamenti del bestiame: il sistema Roughage Intake Control (RIC) (controllo di assunzione mangime grezzo) per bestiame da latte, ed il sistema Individual feed intake recording of pigs (IVOG) (registrazione individuale di assunzione mangime dei suini) per gruppi di stalle dei maiali. A prima vista l'implementazione dei due sistemi appare molto diversa ma, in effetti, la diversità dipende sopratutto da quella della struttura corporea e dal comportamento alimentare fra suini e bovini.
Ambedue le apparecchiature si basano sul medesimo principio di funzionamento. Una mangiatoia appesa liberamente a ciascun lato è sostenuta da una o due celle di carico a seconda della versione. La cella di carico misura il peso del mangime prima, durante e dopo l'alimentazione, con precisione di 10 o 100 grammi a seconda dell'applicazione. La struttura attorno la mangiatoia possiede un portello per l'accesso degli animali al trogolo.
Ogni animale porta un transponder con cui l'apparecchiatura riconosce esattamente se esso debba essere alimentato, consentendogli poi l'accesso al trogolo. In tal modo viene immessa nel trogolo la corretta quantità di mangime per ogni animale. Dopo che l'animale ha consumato tutto il mangime fornito, od ha cessato di mangiare, si chiude il portello.
L'acquisizione dei dati sul mangiare e sul bere consente alle istituzioni di ricerca di valutare gli effetti del mangime, ad esempio l'aumento del peso, la produzione di latte od il contenuto di grassi nel latte, consentendo così l'ottimizzazione del mangime. Viene anche valutato con quale tipo e quantità del mangime disponibile localmente si ottengono i migliori risultati nell'allevamento.