Prova di Fine Linea sulle leve del cambio delle trasmissioni automatiche
L'uso del cambio automatico nell'industria automobilistica è sempre più diffuso, dato che i clienti richiedono maggior lusso anche per le compatte auto utilitarie.
La DURA Automotive Systems Einbeck GmbH fabbrica le leve del cambio per la trasmissione automatica. Per garantire la funzionalità esente al 100 % da errori e la costante elevata qualità, è stato sviluppato un concetto di prova in collaborazione con un integratore di sistemi della HBM.
La comunicazione fra il sistema di monitoraggio del sistema MP85ADP e la stazione di prova PLC, avviene mediante Profibus DPV1. È anche disponibile un PC per la visualizzazione tramite il PME Assistant e per il salvataggio dei risultati di prova, comprese le curve dei dati. Talvolta, per la memorizzazione dei dati viene usata la scheda MMC dell'MP85ADP.
“La misurazione dettagliata di forze e spostamenti e la versatile opzione di salvataggio dati dell'MP85ADP, rendono molto facile per noi soddisfare gli stringenti requisiti dei nostri clienti finali. Facciamo anche uso dell'addestramento sul posto e dei servizi offerti dalla HBM.” Dipl.-Ing. Udo Beyland, Project Manager, DURA Automotive Systems Einbeck GmbH, Germania.