Suggerimenti sul come includere l'effetto della riproducibilità nella valutazione di procedure semplificate di taratura Suggerimenti sul come includere l'effetto della riproducibilità nella valutazione di procedure semplificate di taratura | HBM

Suggerimenti sul come includere l'effetto della riproducibilità nella valutazione delle procedure semplificate di taratura

Il presente studio suggerisce un metodo che permette di stimare l'errore di riproducibilità nelle tarature della coppia, senza la necessità di effettuare più serie di misurazioni con i torsiometri montati in diverse posizioni.

Lo scopo è quello di abilitare le stime dell'incertezza anche per le procedure semplificate di taratura. L'approccio consiste nell'impiego dei dati statistici ricavati dalle precedenti tarature di trasduttori del medesimo tipo. Lo studio mostra come selezionare e classificare le tarature precedenti al fine di permettere le prognosi per le future tarature.

Inoltre, viene presentato il metodo di valutazione statistica e vengono fornite considerazioni speciali sul modo in cui l'errore di riproducibilità influenza la complessiva incertezza di misura, nel caso di taratura semplificata.

Autore:

Dr. Georg Wegener, Hans-Werner Werner

23.11.2007