Le celle di carico HBM forniscono dati precisi sul peso del terreno durante la costruzione della metro
Lo spazio sotterraneo, in quanto risorsa naturale essenziale di una città, è sfruttato in diversi modi nei paesi con economie avanzate. Con l'avanzamento accelerato dell’economia cinese, la creazione e l’uso di spazio sotterraneo ha ottenuto un'attenzione ancora maggiore. Le strutture sotterranee sono in costante espansione.
Per il traffico su rotaia sotterraneo, la Cina ha prima costruito la ferrovia sotterranea nel 1965 e, ad oggi, molte città come Pechino, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Nanjing, Shenzhen, Suzhou, Wuhan e Hangzhou hanno costruito parte della rete metropolitana. La costruzione di linee metropolitane in Cina è entrata in una nuova fase di rapido sviluppo.
Com’è possibile rendere le mega-città in espansione un posto vivibile per miliardi di persone? Questa domanda è al centro di discussioni in tutto il mondo. L’impiego della tecnologia di misura e della tecnologia dei sensori ha un ruolo fondamentale nel miglioramento delle infrastrutture di queste città. Per esempio, nella costruzione della metropolitana nella città cinese di Nanning, con 6 milioni di abitanti: le celle di carico HBM garantiscono una sicurezza costante nella costruzione della metropolitana.
Immagini dal cantiere


I problemi legati alla costruzione della metro
Nei progetti di costruzione della metro, la probabilità che si verifichino incidenti di subsidenza superficiale è piuttosto elevata. Ad esempio, durante la costruzione della linea 1 della metropolitana di Shenzhen, gli incidenti legati alla subsidenza superficiale sono stati il 25% degli incidenti totali durante il periodo di costruzione. Si è verificato un incidente nel centro della città di Shenzhen che ha provocato gravi conseguenze sugli edifici limitrofi e sulle condotte sotterranee, oltre ad aver avuto un grave impatto sull'avanzamento dei lavori e sui costi del progetto. Per questo motivo è molto importante prestare attenzione a come controllare la subsidenza superficiale fin dalla programmazione del progetto e dei costi dal punto di vista della sicurezza.
Essendo la capitale della regione autonoma di Guangxi Zhuang, anche a Nanning sono in corso progetti di costruzione della metro. La Nanning Railway Transportation Group Co., LTD. ha chiesto ai professori dell’Università di Tongji di fornire una soluzione comprensiva in grado di monitorare la subsidenza superficiale calcolando il volume del terreno scavato dalla fresa meccanica.
Dopo un'accurata ricerca, i professori sono arrivati alla conclusione che per controllare la subsidenza superficiale era necessario monitorare in tempo reale il terreno scavato. HBM, in qualità di società leader della tecnologia di pesatura, fornirà il sostegno necessario ai clienti per progettare l’attrezzatura e analizzare i dati.
Le celle di carico RTN utilizzate:


Soluzioni con i sensori
Per fornire dati precisi sul peso del terreno movimentato, HBM ha proposto un sensore classico: RTN. Le celle di carico ad anello torsionale RTN sono disponibili con capacità massime estremamente elevate e offrono una precisione ineguagliata. Durante il progetto, Sense Scale & System, specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature di pesatura personalizzate, ha collaborato con HBM per offrire una soluzione completa, comprendente la modalità in cui collegare direttamente il veicolo che carica al cantiere e trasmettere il segnale relativo al carico senza fili.
Il team cinese di HBM ha anche creato un software per semplificare ai clienti la ricezione e l’analisi dei dati su carico. Allo scopo di mantenere il sensore RTN funzionante per lungo tempo, Sense ha sviluppato un dispositivo cuscinetto e un sistema di legatura a incrocio per prolungare la durata di vita della cella di carico.
Per garantire la validità dei dati in entrata, Sense ha scelto AD103C e AED9101 di HBM per garantire l’autenticità dei dati e ha ottenuto la trasmissione wireless da RS485 al modulo Wi-Fi.
Il team cinese di HBM ha compreso perfettamente le richieste dei clienti e ha personalizzato un software per la raccolta dei dati che consente una notevole riduzione del carico di lavoro per il cliente. Grazie ad una tecnologia robusta, a prodotti di qualità superiore, a servizi di alta qualità e ai prezzi abbordabili di HBM, il sistema di pesatura tradizionale si è rivelato strategico per la costruzione della metro e ha conquistato le lodi e la fiducia dei clienti.