매년 항공 협회 팀인 „CLES-FACIL“은 핵심적인 과학적 의문을 조사하기 위해 실험 로켓을 개발합니다. 낙하산을 펴면서 로켓에 가해진 힘을 계산하는 프로젝트에서, „CLES-FACIL“은HBM의 스트레인 게이지를 사용하고 있습니다.
항공 우주 여행에 관한 모든 의문을 다 설명할 수는 없었습니다. 따라서, 전세계 기관들은 과학적으로 의문이 드는 지역에 대한 심화 연구를 목표로 수많은 프로젝트를 실행했습니다. 1967년에, Alain Juge는 Lyonnais d'Experimentation Spatiales(CLES-FACIL) 클럽을 설립하였으며, 이는 프랑스에서 가장 오래된 항공연구협회입니다. 이 클럽과 리옹에서 가장 유명한 INSA 대학 사이의 강한 유대는 연구 프로젝트가 높은 수준에서 지속적으로 실행되고 있다는 것을 의미합니다.

CLES-FACIL 팀. „Detrona“ 로켓과 함께...
CLES-FACIL의 약 20~30명 되는 회원들은 서로 다른 연구 프로젝트(예: 실험 로켓의 개발, 성층권 기구 및 미니어처 로켓)를 지속적으로 진행하고 있습니다. 매년, CLES-FACIL에서는 특정 과학적 의문에 대한 해답을 조사하고 발견하기 위한 정확한 목표를 갖고 연구 로켓(„Fusex“)을 만들고 있습니다.