NEDO/MagHEM는 자기 베어링이 탑재된 새로운 초고효율 모터용 테스트 벤치에서 매우 역동적인 GEN7tA 전력계를 포함하는 HBM의 eDrive 테스트 시스템을 사용하여 전기 효율성을 측정합니다. 기존의 일반 시스템은 측정 매개변수에 따라 토크 계측기, 전력계 및 여러 측정 기기를 사용하기 때문에 동기 측정이 어려웠습니다. eDrive GEN7tA 시스템 도입으로 모든 측정 매개변수의 측정을 동기화하여 측정이 훨씬 더 간편해졌습니다. 그리고 실시간 계산 덕분에 자기력선속과 토크 파형같이 측정된 파형은 물론 철 손실 분리같이 계산된 파형도 동시에 관찰할 수 있어 테스트 효율성이 크게 향상되었습니다.
철 손실 분리는 인버터의 스위칭 주파수 범위의 데이터가 필요하기 때문에 고속 샘플링이 필요합니다. 그런데 일반 전력계는 샘플링 속도가 상당히 낮고, 상대적으로 속도가 빠른 영역의 현상을 포착하지 못해 토크 리플 또는 스위칭 주파수 관련 문제를 조사하지 못했습니다. 2MS/s의 빠른 샘플링 속도로 전압과 전류 신호를 측정하고, 1/2 주기 전력 측정을 계산할 수 있는 것은 HBM eDrive 시스템 분입니다. (그러나 모터의 최고 회전 속도는 20,000rpm이고, 스위칭 주파수는 20kHz이기 때문에 고주파 구성요소 측정은 더 높은 속도의 측정이 필요합니다.)
일반 전력계는 평균 계산 결과에 기반한 분석만 가능했지만 HBM eDrive는 모든 원시 데이터(즉석 데이터)를 고속으로 처리하기 때문에 분석 속도와 정확도가 크게 향상되었습니다. Genesis HighSpeed 1000V 입력 카드를 사용하면 600V의 높은 전력을 직접 측정할 수 있습니다. 그리고 더 편리합니다. 시간-축 화면과 FFT 화면을 전환할 필요가 없어 같은 화면에서 출력을 확인할 수 있습니다.
(*) NEDO/MagHEM 연구자들은 현재 1단계의 모터 평가 기술과 연질 자기 물질의 개발 결과를 바탕으로 일반 전기 모터보다 전력 밀도를 40% 더 높이고 에너지 손실을 줄일 수 있는 자기 물질의 개발을 목표로 고성능 자석의 개발에 집중하고 있습니다. 각 연구개발 항목의 구체적인 개발 목표는 별도의 책자에 있는 연구개발 계획에 따라 진행합니다.