Linealidad y errores de sensibilidad asociados al uso de galgas extensométricas en circuitos alimentados por tensión y por corriente
Una parte importante del análisis experimental de tensiones es la medición de deformaciones con galgas extensométricas individuales. El tipo de circuito que se emplea influye en la linealidad y la sensibilidad de las medidas.
Este artículo describe los principios básicos de la medición de deformación con galgas extensométricas: desde la transformación de la deformación en una variación de la resistencia hasta la generación de una señal eléctrica. Además, compara la magnitud de los errores de los circuitos de puente alimentados por tensión y por corriente.
La conclusión es que, con galgas extensométricas individuales, los circuitos de puente alimentados por tensión proporcionan una linealidad mejor en varios órdenes y, si se produce una desintonización inicial, la sensibilidad es igualmente más estable que la de los circuitos alimentados por corriente.