Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system

Alcanzar un valor medido fiable en 18 segundos integrando la tecnología de TEDS en los procesos en bancos de ensayo

La tecnología Plug & Play, práctica e implementada al PC desde hace tiempo, ha conseguido, por fin, que la instalación de drivers y la adaptación de ajustes pertenezcan al paso. Las ventajas son evidentes: Plug & Play ahorra tiempo y proporciona un valioso incremento de la calidad. Al igual que la TEDS.

Las TEDS han revolucionado la tecnología de medición con el Plug & Measure. Simplemente conectar el transductor al amplificador y listo. En tan solo 18 segundos el módulo de TEDS proporciona valores medidos con absoluta fiabilidad. Esto es posible gracias a la hoja de características almacenada electrónicamente de serie en un Chip con todos los datos relevantes del transductor. Los amplificadores de medición las puede leer y transformar automáticamente en ajustes correctos, permitiendo medir de inmediato en la escala correcta, sin ninguna intervención del usuario. Las TEDS aportan valiosas ventajas en cuanto al tiempo y a la calidad en las tareas de ensayo y medición entorno a los bancos de ensayo.

Inteligente en el campo – La TEDS en resumen

Las siglas inglesas TEDS denominan la hoja electrónica de características del transductor (Transducer Electronic DataSheet) que contiene toda la información necesaria para su propia identificación en un pequeño chip integrado de serie, por ej., la referencia del fabricante, el tipo de transductor, el número de serie, la fecha de calibración y el punto de medición. Este chip se puede integrar posteriormente incluso en el cable del transductor o en el enchufe. Los sistemas de medición modernos leen la información almacenada en el chip mediante un protocolo estandarizado para el ajuste de amplificadores de medida.

 

La ventaja de implementar las TEDS

El transductor identificado configura automáticamente el sistema de medición, permitiendo la transmisión sin dificultad del valor medido para su proceso o representación. Esto conlleva valiosas ventajas para el usuario: una TEDS proporciona enormes beneficios en cuanto a calidad y tiempo, especialmente en las tareas de ensayo y medición expuestas a continuos cambios en el entorno de los bancos de ensayo. Además aumenta ostensiblemente la flexibilidad y la seguridad ante mediciones erróneas. Los fabricantes de bancos de ensayo se benefician de la clara identificación y del sencillo intercambio del transductor puesto que reduce sustancialmente los costes de mantenimiento y servicio.

Resumen de las ventajas de las TEDS:

  • Tiempos de ajuste mucho más cortos y por lo tanto mediciones más rápidas gracias al Plug & Measure (enchufe y mida)
  • Propensión minimizada a fallos en la configuración manual del sistema de medición
  • Mayor calidad mediante el uso automatizado de los datos de calibración
  • Mayor fiabilidad y mejora de la traceabilidad de los resultados medidos gracias a una identificación unívoca
  • Identificación mejorada del transductor gracias a la conexión electrónica entre el sensor de medición y hoja de características
  • Tiempo de espera reducido y menores costes gracias a las posibilidades mejoradas de diagnosis (intercambio de transductores)
  • Mayor precisión de medición gracias a la información de calibración integrada
  • Sencilla gestión de transductores al haber eliminado la necesidad de imprimir las hojas de características

TEDS – hacia un nuevo concepto

Muchas empresas ya han constatado que el empleo de transductores inteligentes ofrece una interesante posibilidad de aumentar su eficiencia. No obstante, las tecnologías estandarizadas, tales como IEEE1451 (TEDS) no se han establecido en toda su amplitud. Sin embargo, son la solución perfecta a las exigencias que la creciente complejidad del sistema conlleva cuando se pretende conservar la misma calidad en el entorno del ensayo. Como tecnología clave, las TEDS garantizan un continuo flujo de datos inteligente (tiempo, calidad, traceabilidad) mediante sensores, tratamiento de señal, recogida de datos, sistema de automatización y administración de datos inteligente. La implantación así como el tratamiento de un flujo de datos inteligente a la tecnología “Advanced Plug & Measure” supone por todo ello una enriquecedora iniciativa.

Así se pueden implementar las TEDS de forma eficiente y rentable

Tres agentes son necesarios para implantar las TEDS en la tecnología de la medición: En primer lugar, hay que disipar cualquier duda que albergue el verdadero usuario, es decir, los operadores del banco de ensayo, por ejemplo. Para ello resulta crucial exponer de forma comprensible todas las posibilidades y ventajas de las TEDS (coste total de propiedad – inversión versus beneficio de tiempo) a los representantes que toman las decisiones. Seguidamente, se podrá invertir en TEDS, y los procesos ya existentes podrán adaptarse correspondientemente. Asimismo conviene instruir convenientemente también a los propios distribuidores.

A los integradores de sistemas, tales como constructores de bancos de ensayo, se les exige estandarizar un concepto de flujo de datos inteligente. Además, son responsables de poner a disposición las interfaces y herramientas necesarias. No obstante, los fabricantes de sistemas de adquisición de datos, por su parte, también deben contribuir como asesores en la implantación de TEDS, exponiendo de forma transparente las posibilidades de la tecnología y transformando los mecanismos requeridos.

Las distintas exigencias del operador del banco de ensayos requieren una identificación fiable del transductor. Para ello la solución más eficiente es un código unívoco y un banco de datos central conectado. Por este motivo, las TEDS deben almacenar gran cantidad de información, para lo cual el XML (eXtensible Mark-up Language), basado en texto, resulta de gran provecho. Por lo general está en manos de los socios partícipes el llegar a un acuerdo unitario.

El futuro de la tecnología de medición en un pack

HBM ofrece con la familia QuantumX un pack de tecnología de medición de alta productividad. Y apuesta siempre por las TEDS, que suponen una ventaja para el cliente, el cual se beneficiará en el futuro de las numerosas ventajas de la nueva tecnología. Como sucede actualmente en el reputado sector automovilístico alemán.

Apunte: ¿Qué factores obstaculizan el empleo de TEDS?

  • El desconocimiento de la nueva tecnología del futuro por parte de muchos interesados.
  • Las falsas afirmaciones, tales como "demasiado caro" o "no siempre son compatibles con los sensores de muchos fabricantes" frenan el establecimiento de las TEDS.
  • Los distintos conceptos en cuanto al modo y volumen de la información almacenada en una TEDS.
  • Los procesos ya establecidos
  • El exceso de socios partícipes
  • Los distintos escenarios de casos de uso y conceptos en el entorno del banco de ensayos
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.