Qué es un TEDS
Un TEDS es un chip electrónico que guarda información específica de un sensor. La tecnología TEDS se describe en la norma IEEE1451.4. Dado que IEEE1451 es una norma aceptada a escala internacional, la tecnología TEDS no funciona únicamente con componentes de un solo fabricante y se puede utilizar con dispositivos de diferentes proveedores combinados en una cadena de medida. HBM participó de manera activa en el desarrollo de esta norma y en la identificación de transductores electrónicos mediante TEDS.
Todos los datos almacenados en un chip TEDS se guardan en plantillas que, básicamente, son tablas que recogen los parámetros del sensor. Existen varias plantillas disponibles para los diferentes sensores, como los sensores de tensión, los sensores de puente (tecnología de galga extensométrica) o los sensores de salida de corriente.
Cuando se conecta un sensor con TEDS a un sistema de adquisición de datos capaz de leer chips TEDS, la configuración de la cadena de medida se lleva a cabo automáticamente. Evidentemente, con esta tecnología los errores de entrada de datos dejan de ser un problema; además, el tiempo de configuración se reduce considerablemente.
Todo ello contribuye a unas mediciones más precisas, incluso con cambios frecuentes en la configuración de medida y grandes cantidades de transductores conectados.
TEDS es una tecnología muy ventajosa para las aplicaciones de ensayo y medición en los laboratorios de desarrollo y para el control de los procesos de fabricación y producción.