Mantenimiento de grúas Mantenimiento de grúas | HBM

Los ejes dinamométricos ayudan a los operadores de grúas a reducir los costes de mantenimiento

Para poder funcionar de forma segura, las grúas necesitan operaciones de mantenimiento regulares en las que se sustituyen los componentes que han llegado al término de su vida útil. Esto contribuye a evitar fallos catastróficos en el futuro. Por desgracia, este mantenimiento implica con frecuencia la sustitución y desguace de componentes cuyo uso aún es perfectamente seguro. Esto se debe a que, hasta hace poco, era imposible determinar con exactitud los esfuerzos a los que se veían sometidos los componentes críticos y no se podía saber si, realmente, habían llegado al final de su vida útil.

Para ayudar a reducir los costes de mantenimiento, las grúas modernas cuentan con sistemas de supervisión que monitorizan los esfuerzos a los que se ven sometidos sus componentes clave. Estos sistemas de supervisión pueden medir y registrar los esfuerzos, cargas y tiempo de funcionamiento de los componentes clave y avisar a los operarios en el momento en el que la grúa alcance determinados “hitos” de uso. El empleo de estos sistemas puede reducir los costes de mantenimiento de los operadores de grúas hasta en un 75%. Esto podría equivaler a un ahorro de 75.000 dólares o una cantidad superior, cada año.

También existen sistemas de supervisión disponibles para instalación en grúas ya existentes. Varias empresas ofrecen sistemas de supervisión que se pueden utilizar en grúas más antiguas y que, en esencia, proporcionan la misma funcionalidad de monitorización con la que cuentan las grúas más modernas. Estos sistemas permiten a los operadores de las grúas más antiguas reducir también sus costes de mantenimiento.

Los sensores basados en tecnología de galgas extensométricas, como los ejes dinamométricos, son los componentes de detección clave en estos sistemas. Sustituyen a las horquillas o pivotes y permiten a los operarios de las grúas medir las fuerzas en estos puntos críticos. Al medir y registrar estas fuerzas durante un periodo de tiempo prolongado, el sistema de supervisión de la grúa puede predecir las necesidades de mantenimiento de la unidad.

Su cuenta en HBM.com

Actualización del registro de usuarios a partir del 17de junio de 2016

***Si ya tiene claves de acceso a HBMshop, puede utilizar la misma información para acceder a HBM.com

Please log-in below to download the reference book.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.