Precisión eficiente y competencia a todos los niveles

Existen muchos transductores de fuerza y de par, pero los productos de HBM son únicos. HBM garantiza resultados de medición fiables en todo el mundo. Esto no es una coincidencia, sino el resultado de una pasión incondicional por la precisión que comparten nuestros desarrolladores de todo el mundo. Además, todos los procesos, desde el desarrollo hasta la producción y la calibración, se llevan a cabo bajo un solo techo. El resultado es un alto nivel de competencia y un firme compromiso con la calidad a todos los niveles.

Si hablamos de resultados fiables, hay una cosa muy clara: los líderes tecnológicos de todo el mundo no se la juegan a la hora de elegir sus sensores. Por eso confían en los transductores de par y de fuerza de HBM, y tienen toda la razón. Los transductores de HBM son famosos por su precisión a medida, adaptadaa los requisitos de aplicaciones específicas. Y porque, cuando es necesario, se encuentran disponibles en grandes cantidades.

“Cada vez que tengo en mi mano un prototipo de transductor de par es un momento muy especial”, afirma Markus Haller, ingeniero y director de producto de transductores de par. “Y cuando, unos meses después, veo que ese mismo transductor se fabrica en grandes cantidades, me emociono”. Haller lo explica en pocas palabras. “Queríamos hacer una promesa a los clientes que compran nuestros productos: precisión en la producción en serie. Y lo hemos conseguido”. Los transductores proporcionan resultados precisos y significativos en aplicaciones muy variadas, incluso durante décadas. Además, todas las cadenas de proceso de HBM están integradas, desde el desarrollo a la producción y el montaje. Este planteamiento beneficia a nuestros clientes.

No perdemos de vista sus requisitos en ningún momento

Aparte de productos, HBM proporciona soluciones. Nuestros clientes pueden esperar más de los transductores de HBM: más precisión y más fiabilidad, adaptadas de forma óptima a sus necesidades.

Todo ello es posible gracias a un equipo de desarrollo altamente motivado y competente, y a algunas otras cualidades que hacen único a HBM:

  • Competencia imbatible en tecnología de galgas extensométricas: HBM produce y desarrolla internamente sus galgas extensométricas, que son el núcleo de cualquier transductor. De este modo, las galgas extensométricas se pueden adaptar de forma óptima a los elementos de resorte del transductor.
  • HBM creó en 1977 su laboratorio de calibración, el primero del Servicio de calibración alemán (DKD), actualmente DAkkS. El soporte de calibración de HBM no tiene rival en Alemania ni en el resto de Europa. Los clientes confían en la fiabilidad de nuestras máquinas de calibración. Por ejemplo, la máquina de carga muerta de 240 kN, la máquina de calibración de 5 MN para transductores de fuerza o la máquina de carga muerta de 25 kNm para transductores de par.
  • HBM da la máxima importancia al servicio al cliente. Nuestros técnicos están a su entera disposición para ayudarle a elegir el transductor más adecuado. Complementamos nuestros productos con muchos servicios de apoyo (ingeniería de aplicación, mantenimiento, reparaciones) para asegurarnos de que sus aplicaciones tengan éxito.

El secreto

 

Sin embargo, hay algo más aparte de esos factores. El verdadero “secreto del éxito” que explica la calidad única de nuestros transductores es nuestra pasión por la precisión. Nuestros desarrolladores llevan décadas trabajando con pasión, acumulando conocimientos técnicos y experiencia que han hecho posibles avances continuos en la tecnología de medición de fuerza y par. En este sentido, la información facilitada por nuestros clientes tiene un valor extraordinario.

Kleckers afirma: “Con frecuencia me dicen que es posible llevar a cabo incluso las tareas más complicadas, como medir fuerzas muy pequeñas con transductores de fuerzas nominales altas”. Un ejemplo: el transductor de fuerza U10M de HBM para trabajos de campo se suministra calibrado para dos rangos, 200 N y 16 kN. Kleckers añade: “Para cubrir este intervalo tan amplio hace falta una muy alta precisión durante la producción, en especial en lo que respecta a las propiedades térmicas. Pero, al mismo tiempo, mantenemos los costes al mínimo. Estas soluciones son impresionantes y nos animan a seguir avanzando”.

HBM presentó su primer modelo de transductor de par, el T1, en 1958. Dos años antes había lanzado el primer transductor de fuerza. Desde entonces, HBM ha hecho avances muy innovadores. Un ejemplo, el transductor de par digital T12 presentado en 2006, que hasta ahora no tiene rival en el mercado en términos de precisión.

El esfuerzo innovador es una de las claves de nuestra identidad corporativa. Cada nuevo avance y cada nuevo producto nos acercan a nuestro objetivo final: mejorar la eficiencia para nuestros clientes y utilizar la tecnología más avanzada para contribuir al éxito actual y futuro de sus proyectos de medición. Entre nuestras últimas novedades destacan los transductores de par digitales T40B y T40FM con sistema integrado opcional de medición de la velocidad de giro y de impulsos de referencia, o el módulo de interfaz TIM-EC O el transductor de fuerza tipo S S2M para medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y dinámicas, que es la adición más reciente a nuestro catálogo de transductores de fuerza.

Descargar el artículo en pdf

Descargar

Transductores de par de HBM

Transductores de par de HBM

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.