Últimos artículos sobre medición de fuerza
Últimos vídeos sobre medición de fuerza
Características de los transductores de fuerza
Utilice nuestro práctico glosario en línea para consultar la terminología técnica esencial sobre medición de fuerza:
Productos HBM de medición de fuerza
¿Cuál es la mejor tecnología para medir fuerzas? ¿Piezoeléctrica o galgas extensométricas?
Anillos de medida de fuerza: producción, ensayos y más
Artículo sobre los anillos de medida de fuerza piezoeléctricos y de galgas extensométricas. Tecnología más idónea según las condiciones y tareas de medida.
Vídeo: Métodos de medición de fuerza
Nuestro nuevo vídeo sobre métodos de medición de fuerza resume en 2 minutos los métodos que mejor se adaptan a su aplicación.
Aislamiento galvánico en cadenas de medición piezoeléctricas
Este nuevo artículo explica las ventajas del aislamiento galvánico a la hora de instalar equipos piezoeléctricos de pruebas y medición sobre el terreno.
Medición de fuerzas muy pequeñas con cargas iniciales elevadas
Este artículo describe las ventajas de los sensores piezoeléctricos y los sensores de galgas extensométricas en la medición de fuerzas pequeñas con cargas iniciales elevadas.
Transductores de fuerza basados en galgas extensométricas
Los transductores de fuerza basados en galgas extensométricas utilizan lo que se denomina un “cuerpo elástico” o “cuerpo de deformación”, sobre el que se aplican las fuerzas que se desea medir.
Transductores de fuerza piezoeléctricos: Cinco normas de instalación y montaje
Los transductores de fuerza piezoeléctricos ofrecen numerosas ventajas para las aplicaciones en entornos industriales:
Son extraordinariamente compactos.
El efecto piezo y sus aplicaciones
El efecto de la piezoelectricidad describe la combinación de la presión mecánica (griego: piézin – presionar, apretar) y la tensión eléctrica en cuerpos sólidos.Este efecto está basado en el fenómeno, que la deformación de ciertos materiales produce cargas eléctricas en su superficie
Demasiado donde elegir: ¿sensores piezoeléctricos o transductores de fuerza con galgas extensométricas?
Sensores piezoeléctricos o transductores de fuerza con galgas extensométricas. ¿Qué principio es más adecuado para cada ocasión?
¿Cómo se miden fuerzas por derivación (o sea, sin intervención de un transductor de fuerza)?
Mediciones mediante derivación de fuerzas
Sometimes it is of advantage to measure force in the force shunt. This article presents three methods used for measurement in the force shunt.
Calibración de la cadena de medición
Para determinar de forma fiable la sensibilidad de la cadena de medición, es preciso calibrar los anillos de medida de fuerzas después del montaje.
¿Cómo hay que configurar los equipos de pruebas y medición para garantizar medidas de fuerza correctas?
Ajuste de la electrónica en medidas de fuerza
Este artículo explica cómo ajustar la electrónica en función del sensor de fuerza para garantizar medidas correctas y fiables.
Asistente de ajuste PMX: simplificación del ajuste de sensores
Simplificación del ajuste de sensores: el nuevo Asistente de ajuste PMX le guía a lo largo del proceso.
Conexión de un sensor de fuerza a un sistema de adquisición de datos
¿Cómo se conectan sensores de fuerza a amplificadores y sistemas DAQ? Nuestro vídeo tutorial le enseña cómo configurar un sensor de fuerza paso a paso.
Conexión eléctrica de transductores de fuerza
En este artículo de HBM descubrirá todo lo que debe tener en cuenta para una correcta conexión eléctrica de transductores de fuerza.
Instalación de transductores de fuerza
Con frecuencia, los transductores de fuerza no pueden calibrarse en la aplicación. Los resultados de medición serán más o menos fiables dependiendo de la instalación.
¿Qué hay que tener en cuenta en relación con la incertidumbre de medición?
Seminario online (de pago): Incertidumbre de medida
Le explicamos de forma básica cómo afectan las correlaciones a la incertidumbre de medida y cómo se pueden crear modelos matemáticos adecuados.
Alta precisión es igual a alta eficiencia
Los transductores de alta precisión abren nuevas aplicaciones a la tecnología de medición de fuerza y ofrecen grandes ventajas económicas.
Precisión: la clave para las nuevas aplicaciones
Los transductores de alta precisión ofrecen flexibilidad de uso para distintas labores de medición y permiten crear cadenas de medición con altas tolerancias mecánicas.