Introducción: Montaje de una cadena de medida de fuerza, de la A a la Z (en inglés)

¿Sabe cómo conectar un transductor de fuerza a un amplificador? En nuestro seminario intensivo en vivo, los directores de producto de HBM Thomas Kleckers y Michael Guckes le guían paso a paso a través del proceso de montaje de una cadena de medida.

El contenido del seminario está adaptado a las necesidades de constructores de maquinaria, empresas de automatización, principiantes interesados en una introducción a la medida de fuerza y expertos que deseen refrescar conocimientos con los últimos requisitos de calibración y las innovaciones de producto más recientes.

Hablaremos sobre:

  • Ventajas de utilizar sensores con TEDS.
  • Cómo seleccionar los cables y accesorios correctos.
  • Trucos y consejos para configurar su amplificador.
  • Distintas posibilidades de calibración de las cadenas de medida de fuerza.

El seminario es gratuito y tiene una duración de 45 minutos, aproximadamente. Antes de la sesión, puede enviar sus preguntas al correo [email protected], para que las contestemos durante el seminario.

Lo único que necesita para participar son unos auriculares, una hora de su tiempo... y un poco de curiosidad. La sesión se desarrollará a través de WebEx. Una vez que se registre, recibirá un mensaje de confirmación con un enlace a la sesión online.

Formadores del seminario y contacto

Thomas Kleckers, Director de producto, transductores de fuerza, HBM

Thomas tiene más de 20 años de experiencia en medición de fuerza y es un experto en el campo de la calibración. 

[email protected]

Michael Guckes, Director de producto, acondicionadores de señal, HBM

Michael es responsable de los acondicionadores de señal y los amplificadores de HBM. Es experto en IIoT, cadenas de medida industriales y software.

[email protected]

Una cadena de medida de fuerza típica

HBM dispone de un amplio catálogo de sensores de fuerza en donde encontrará el componente adecuado para su aplicación. Nosotros le recomendamos ClipX, un acondicionador de señal monocanal de alta precisión con el que podrá configurar su cadena de medida de manera fácil y rápida. ClipX dispone de TEDS y tiene una interfaz de navegación autoexplicativa. Desde la configuración inicial, apenas tardará 5 minutos en empezar a controlar su medida.