Coefficient de température sur la sensibilité

Les capteurs construits sur le principe des jauges de contrainte démontrent seulement un minuscule changement de sensibilité lors d’une variation de la température. C'est dû au fait qu’à une même force, le module d’élasticité du matériau d’un élément de ressort diminue avec l'augmentation de la température entraînant une contrainte plus élevée et ainsi un plus grand signal de sortie. Le facteur de jauge des jauges de contrainte (la sensibilité), dépend aussi de la température.

Sur de nombreux capteurs de force, l’influence des changements de température sur la sensibilité est compensée la rendant ainsi très faible. Avec à la fois le fluage et le calcul d'erreur, il est essentiel que la valeur spécifique soit toujours liée à la valeur lue.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.