Segnale Shunt
Tutti i torsiometri a flangia HBM con trasmissione senza contatto del segnale (p.es. T40B, T12) dispongono di un segnale shunt [1]. Esso è approssimativamente il 50% del campo di misura nominale ed è un valore assoluto (p.es. N•m), specificato nella targa e nel certificato di fabbricazione.
Allorché si usa questo segnale shunt per verificare il torsiometro a flangia, lo shunt effettivo viene effettuato sul rotore dell'albero torsiometrico. Ciò significa che un resistore fisso viene elettronicamente collegato in parallelo ad un ramo del circuito a Ponte di Wheatstone. Il conseguente valore di sbilanciamento del ponte viene convertito nel segnale shunt specificato nella targa, utilizzando i dati risultanti dalla taratura meccanica con la macchina del nostro laboratorio accreditato (vedere fig. 1). In genere, i valori risultanti sono "non-uniformi" ed i segnali di shunt differiscono pertanto da trasduttore a trasduttore.
Il segnale shunt serve a due scopi:
- Aggiustamento della strumentazione associata ed adattamento del singolo torsiometro.
- Verifica e monitoraggio dei torsiometriinsieme al monitoraggio del punto zero.