Il taglio a getto d’acqua è un’alternativa economica e potente al taglio al Laser. Essendo i componenti soggetti a pressioni fino a 5000 bar, l’uso appropriato dell’equipaggiamento è cruciale per la qualità e l’efficienza del taglio a getto d’acqua.

Inoltre, la tecnologia di misura moderna tende a migliorare questa procedura già di per sé molto potente, ed apre nuovi campi di impiego, per esempio nell’industria automobilistica. Come ciò sia possibile è descritto nell’articolo tecnico „Nuove opportunità col taglio a getto d’acqua usando la moderna tecnologia di misura della pressione“.

Controllo Produzione con la HBM

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.