Le gallerie sono il cuore delle nostre infrastrutture. Si trovano nelle grandi città, in montagna e persino sott’acqua. Consentono i collegamenti e abbreviano le distanze. Ma quanto sono sicure?
I moderni sistemi di monitoraggio di oggi consentono un monitoraggio affidabile delle condizioni delle gallerie con la tecnologia della fibra di Bragg.
Le deformazioni meccaniche in una galleria possono costituire un rischio di sicurezza importante, soprattutto durante la costruzione della galleria stessa o nelle sue immediate vicinanze. È fondamentale controllare rapidamente la stabilità e l’affidabilità della struttura.
Quando si sceglie la tecnologia del sensore da usare per il monitoraggio delle gallerie, è necessario considerare le seguenti sfide:
- i sensori saranno in grado di fornire in modo affidabile il segnale necessario durante il periodo previsto – sia a breve che a lungo termine?
- Solitamente nelle gallerie si usano cavi lunghi. Sei in grado di garantire la qualità del segnale di misura anche su lunghe distanze?
- Il sistema di monitoraggio può essere installato senza compromettere il traffico in galleria?
- E, ovviamente, la domanda più importante: quali sono le grandezze di misura e i modelli alla base adatti per esempio per fare scattare un allarme in caso di problemi?
Per tutto ciò che è indicato sopra, la tecnologia dei sensori ottici basata sulla tecnologia in fibra di Bragg, si è evoluta diventando una importante alternativa ai sistemi di monitoraggio tradizionali.